Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

全球铸造承保范围表

西门子EDA和GlobalFoundries经常合作开展各种项目,以提高其共同客户的设计、验证和制造过程的效率和成果。

GlobalFoundries Inc.(GF)是全球领先的半导体制造商之一,为前沿和主流技术提供独特的设计、开发和制造服务。

GlobalFoundries正在通过开发和提供功能丰富的工艺技术解决方案,重新定义创新和半导体制造,这些解决方案可在普遍的高增长市场中保持领先地位。

全球铸造厂

GlobalFoundries 的 Siemens EDA 覆盖表。

✔:已认证;要求:仅限服务请求(最后更新于 12 年 7 月 2022 日)

[1]:只有 mPower Digital 为 GF 工艺节点启用和认证。

[2]:Calibre SmartFill 的 POR(记录计划)低于 20 纳米,虚拟填充高于 20 纳米。

[3]:45 纳米工艺节点特别支持 RF SOI CMOS 技术。

[4]:55nm 有 DRC+ 套件,但 65nm 没有。

[5]:Calibre PERC 套牌仅适用于 55LP PDK,但不适用于其他 65/55nm PDK。

●:对于那些未经认证的流程节点,Siemens 将提供技术文件。如有任何要求,请联系 Aprisa 产品团队。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000