Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

顾问和规划师支持

计划明天。将想法变成完美的地方。

为明天做好准备。和我们一起制定更好的计划。

未来的建筑需要更高的效率、安全性和可持续性,同时还需要数字化的舒适性。利用我们深厚的市场经验和高效的工具来加快您的规划并将想法转化为完美的场所。

一座智能建筑的数字插图,前面有一个人,展示了该建筑的特点和技术。

数字工具

使用我们的数字工具轻松有效地规划您的项目。

采用玻璃幕墙和时尚设计的智能建筑,展示了尖端的建筑技术和创新。

建筑产品组合

借助我们创新而全面的产品组合,自信地进行设计。

该图显示了一座采用现代建筑设计的建筑,其特点是玻璃幕墙和屋顶花园。

支持

通过您的个人联系人了解最新的趋势和话题。

数字工具

获取有关我们的数字工具的最新见解,将想法转化为完美的地方。

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — 招标规格文本

快速高效地创建您的规格文本。将 SpecWriter 用于您的消防安全或楼宇自动化项目。免费。

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT 门户 — 在线大小和选择

在线规模和选择工具,使您可以轻松创建项目并查找有关产品、应用程序和相关技术和质量文档的所有信息。

BIM — BIM 和 CAD 应用程序的产品数据

轻松访问正确的数据文件对于成功实现 CAD 和 BIM 规划过程至关重要。Siemens BT PartCommunity为楼宇自动化和消防安全领域的6500多款西门子建筑产品提供数据。

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

建筑产品组合

利用适用于所有应用和建筑类型的数据和专业知识,加快将您的想法变成完美的地方。

知识

通过我们的各种渠道了解最新的见解和专业知识。

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

播客 — 明日建筑

聆听或观看与专家的精彩讨论,探讨行业趋势和创新,这些趋势和创新使建筑物更安全、更可持续,并提供更高效、更健康的环境。

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

网络研讨会

我们的按需网络研讨会邀请行业专业人士和专家参加,他们讨论当今的挑战如何带来明天的成功。

Trainings & 活动

作为您的称职合作伙伴,我们提供有关产品以及设备工程、建筑管理和网络技术等主题的实践培训。我们的广泛范围还包括针对客户的培训课程和自学网络研讨会。如需了解更多详情,请联系当地的 Siemens 代表。

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

趋势

探索我们如何应对动态趋势并创建创新的解决方案。

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

智能建筑的网络安全

随着 IT 和 OT 系统的互联程度越来越高,数十亿台设备正在通过物联网连接,并以全新的水平和规模进行交互。尽管这些优势改善了我们的生活和经济,但遭受恶意网络攻击的风险也在急剧增加。为了跟上最新的安全标准并为我们的客户提供尽可能好的安全级别,我们将网络安全作为产品开发流程的基本方面,该流程已通过 IEC62443 4-1 认证。此外,关键产品符合 IEC62443 4-2 安全级别为 2 的工业自动化和控制系统的安全技术要求。

在上访问最新的证书 Siemens 网站 或者在 证书浏览器 | TüVSüD (tuvsud.com)

此外,我们通过Desigo为高性能建筑提供业界领先的网络安全,因为它在楼宇自动化的各个级别上都支持BACnet安全连接。了解 BACnet Secure Connect 如何显著改善建筑物的网络安全,以及使用 Desigo 实现安全有多么容易。

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

在建筑物的每一步扩大对可持续发展的影响

建筑物是气候变化的最大贡献者之一,全球消耗40%的一次能源和33%的温室气体。转向更节能的建筑运营对于实现脱碳和可持续发展目标至关重要。通过集成智能建筑自动化系统、采用基于云的技术和实施消防安全解决方案,可以优化能源使用并利用数据在不影响租户健康和福祉的情况下进一步减少二氧化碳排放。为了进一步扩大您的建筑对可持续发展的影响,我们致力于优化自己的产品和运营,为更环保、更面向未来的建筑铺平道路。

实现可持续建筑始于设计和规划。我们为您提供以下工具和信息:

在世界各地将想法变成完美的地方

专家规划和尖端技术:无与伦比的组合,是创建全球完美场所的基础。看看参考资料亲自看看,或者向我们询问与您的要求和地点相关的项目。