纽伦堡城市排水与环境分析局 (SUN)
德国
为纽伦堡地区提供服务的市政公用事业公司通过采用 SIMATIC Energy Manager Pro,实现了能源消耗的透明化,使 1 号废水处理厂实现了 100% 的能源自给,并识别出所有设施的能效潜力。
供水公司面临着提高运营效率和可持续性的压力。这些公司消耗的电能约占世界电能的 4%,其中水处理环节的泵送能耗占比高达 85%。老化的基础设施、气候变化和更严格的法规,增加了公司的运营成本和复杂性,亟需面向未来的一体化解决方案。

根据《Applied Energy》的数据,能源成本占饮用水系统运营支出的 40%。高能效解决方案有助于维持可靠、经济高效的供水和废水处理。

根据 QWI WaterData 的数据,供水网络消耗的总能量占整个供水及废水处理基础设施总能耗的 32%。一体化硬件、软件和服务可实现全面可视性并提供见解,以减少能源消耗。

根据世界银行集团的数据,电力成本占供水公司非劳动力运营支出的 33% 至 82% 不等。高能效解决方案可加速实现净零排放运营,助力打造面向未来的基础设施。
Siemens 为废水处理企业提供覆盖设计、能源管理及运营全过程的支持。我们的解决方案有助于优化工厂布局、整合可再生能源、评估能源使用并降低运营成本,从而实现长期的能效提升与可持续发展。

优化新工厂设计或进行旧厂升级改造,以降低能耗与总体拥有成本 (TCO)。Siemens 的软件和咨询服务可优化电力、管路、泵送设计、工艺流程及自动化系统,助力打造高弹性、高能效的工厂。

从符合 ISO 50001 标准的能耗监测到可再生能源整合,Siemens 提供完整的硬件、软件与服务,帮助您追踪能源使用、发掘节能机会,并引领您实现净零排放目标。

通过高效的泵送控制、数字孪生优化和零投资解决方案,降低能源成本并改善工厂绩效。Siemens 解决方案助力实现可持续、高成本效益的废水处理。
数字技术正在推动水务行业的脱碳与能效提升。Global Water Intelligence 的这份白皮书《加速实现净零排放》阐述了技术、三步路线图和协作如何帮助您实现目标。