跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

简化可持续发展合规报告

简化和自动化可持续发展数据的收集、分析和报告,以满足不断变化的监管要求。实现运营的完全透明度,实现审计就绪合规性,并将报告转化为可操作的见解,从而提高效率和降低成本。

数据中心的 Sustainability KPI 合规报告

挑战

数据中心运营商面临着越来越大的压力,他们需要报告多个框架和法规的可持续发展绩效,而这些框架和法规通常没有一个统一的标准。同时,数据在各个系统之间处于孤立状态,这使得报告手动、不一致且难以扩展。确保准确性、透明度和可审计性成为一项复杂而耗时的任务。

解决方案

Siemens 连接运营系统,为可持续发展报告创建统一、可靠的数据基础。通过简化数据收集、自动跟踪关键绩效指标以及使指标与公认标准保持一致,运营商可以生成一致的、可随时审计的报告,同时获得见解以提高效率和减少资源消耗。

将可持续发展合规性与日常运营联系起来

Compliance 不是从报告开始的。它从操作层开始。能源、冷却、水和 IT 系统不断生成数据,但是当这些系统断开连接时,报告将变得手动、分散且难以信任。通过将EPMS和BMS等运营技术集成到统一平台中,数据中心运营商在日常运营和可持续发展报告之间建立了无缝链接。这可以实现持续的关键绩效指标跟踪、透明的仪表板和简化的报告——将合规性从被动任务转变为集成的数据驱动流程。随着数据量的增长,基于人工智能的分析可以通过识别异常、突出不一致之处以及提高报告工作流程的可靠性和效率来进一步支持这一过程。

源自白皮书的资产

创建可供审计的报告

生成符合 EED、CSRD 和 ISO 标准等关键框架的透明、可追溯的可持续发展报告。通过结构化、一致和可验证的报告流程,保持对数据的信心。

自动化报告工作流程

自动化数据收集、KPI 计算和报告工作流程,以显著减少手动工作、最大限度地减少错误,并腾出资源用于更高价值的可持续发展和运营任务。

提高效率并降低运营支出

使用可持续性和能源数据不仅可以提高合规性,还可以识别效率低下的情况,优化资源消耗,降低各设施的运营成本。

打破运营数据孤岛

将以前孤立的系统(例如 BMS、EPMS 和支持物联网的基础架构)连接到单一、一致的数据基础中,从而获得完整而可靠的运营绩效视图。

启用可扩展的多站点报告

对跨地区和设施的可持续发展数据进行标准化,以支持一致的报告结构,无论地理位置或监管差异如何。

强化决策支持

量化可持续发展举措的影响,以验证投资回报率并获得切实可行的见解,以指导资本规划、投资决策和长期 ESG 战略。

迈出第一步

通过连接操作系统、建立可靠的数据基础并利用数字工具确保数据中心产品组合的透明、可扩展和可随时审计的合规报告,与 Siemens 一起实施简化的可持续发展报告。

商业建筑社交整体 01 咨询

定义您的报告策略

与我们的专家合作,评估您的数据格局、运营系统和可持续发展报告需求。此步骤的重点是了解当今可用的数据、基础设施系统之间存在哪些差距以及哪些合规性要求适用于您的组织。

商业建筑社交整体 02 规划设计

设置报告框架和 KPI

制定符合EED、CSRD和ISO/IEC 30134等相关标准的结构化可持续发展报告方法。这包括定义必要的关键绩效指标、数据结构和报告逻辑,以确保各站点之间一致、可比和可扩展的可持续性报告。

商业建筑社交整体 05 运营

部署集成数据系统

集成 BMS、EPMS 和支持物联网的基础架构等操作系统,以建立统一的数据基础。我们的解决方案,包括Desigo CC、SENTRON Powermanager和Building X,支持自动报告流程的数据聚合、标准化和可视化。

商业建筑社交全部 06 成功监测

持续优化报告

使用实时仪表板、分析和人工智能支持的见解来保持持续的透明度并随着时间的推移提高数据质量。这使得持续完善报告流程、改进决策以及运营绩效与可持续发展目标之间的一致性成为可能。