Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
湖上空的北极光的画面。

Siemens 电池护照

引领更透明、更可持续的电池行业。

电池护照

随着世界从化石燃料向电气化的过渡,对电池及其材料的需求激增。欧盟正在采取积极措施,确保这种变化是可持续的。最近对《电池指令》的更新引入了电池护照的概念,到2027年,所有电动汽车、轻型交通工具和工业电池(> 2 kWh)都必须使用该护照。

什么是电池护照?

电池护照可用作单个电池的数字记录,记录其从最初的原材料采购到翻新和回收的整个生命周期。它包含有关电池成分、制造、性能和环境影响的信息。例如,可以通过二维码访问这些信息,有助于提高电池行业的透明度和问责制。电池护照促进电池的可持续使用和回收利用。

虽然电池护照追踪电池的生命周期,但类似的数字产品护照(DPP)将很快应用于其他行业,例如纺织、电子和建筑。作为欧盟更广泛的循环战略的一部分,DPP将在未来几年成为强制性的,这有助于创造更可持续和更负责任的产品经济。

Illustration of the Siemens battery passport.

2025 年 8 月

碳足迹声明

对于超过2kWh的电池,必须申报电池碳足迹。

2027 年 2 月

电池护照是强制性的

在欧盟销售的超过 2 kWh 的电池需要全电池护照。

2027 年之后

其他行业的数字护照

根据欧盟法规,例如ESPR,还需要更多数字产品护照。

Siemens 电池护照

西门子提供全面的电池护照,以数字方式记录整个电池生命周期,使经济运营商能够创建、管理和出口电池护照,让供应商参与填写缺失的数据,并确保合规性。

友好的用户界面最大限度地减少了培训时间,而强大的API和Catena-X连接器可确保整个供应链中的无缝数据交换。我们的 Catena-X 认证解决方案符合 Catena-X 原则,例如数据主权和互操作性,增强了其在互联生态系统中的可靠性和兼容性。

虽然电池是西门子数字产品护照的第一个用例,但该平台通过整合DPP 4.0子模块,旨在扩展到电池应用以外的领域,提供一种可无缝适应各行业新兴产品护照法规和标准的解决方案。

Image of the Siemens Battery Passport.
探索好处

Siemens 电池护照解决方案

Select...

我在欧盟销售含电池(> 2 kWh)的商品。

Battery Passport 不仅是一种工具;它还能改变游戏规则。它通过展示透明度和对质量的承诺来提高您的品牌声誉。精确的电池数据触手可及,您可以简化从采购到售后的操作,提高效率和客户满意度,同时遵守欧盟电池法规。这是您在竞争激烈的市场中让您的产品脱颖而出的机会。

您对如何确保在企业中实施电池通行证有疑问或需要指导?

经常问的问题

由我们的专家团队——玛丽亚·马佐、帕特里克·伯宁格和维罗妮卡·卡皮尔回答。

Siemens 电池护照 SaaS:现已上市

我们的 Siemens Battery Passport SaaS 解决方案的第一个版本 现已可供出售,旨在帮助企业满足监管要求并提高供应链的透明度。

Icon of a battery.

我们提供 6 个月入门套餐 指导您完成技术和运营支持,确保您的团队和供应商顺利入职,同时创建初始电池护照并规划全面实施。

在启动阶段之后,过渡到我们的 灵活的公司许可证订阅模式。年度许可有多种尺寸(S、M、L、XL)可供选择,可满足您的生产需求,包括 API 访问权限、用户帐户和一定数量的数字产品护照 (DPP),支持您的长期合规和运营目标。

可持续制造

汽车电池护照

Siemens Battery Passport 使经济运营商能够创建、管理和出口电池护照,同时确保遵守监管要求。作为即将获得认证的原生Catena-X解决方案,它促进了供应链集成,实现了与供应商和客户的有效数据交换,从而促进了电池生产的循环性。

电池护照舞台演示中的视频截图。
博客

采购资源

本文描述了高效的电池回收如何帮助降低成本和排放。

电池回收的图标。