Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
2026 年主流峰会

您的资产。比以往更聪明。

了解如何通过我们的综合解决方案释放资产管理之旅的全部潜力——结合 Senseye Predictive Maintenance, Brightly Soft,以及 Mendix。

在澳大利亚首屈一指的资产、维护和可靠性管理盛会2026年主流峰会上,我们将展示西门子如何通过集预测性资产分析、智能维护计划和低代码灵活性于一体的统一解决方案来实现资产管理转型。

Lifecycle Graphic

无论您是可靠性工程师、运营主管还是数字化转型策略师,我们的解决方案都将使您能够获得切实可行的见解和工具,以:

  • 管理 使用 Brightly 直观的资产管理平台更智能
  • 预测 借助 Senseye 的人工智能驱动的诊断,防患于未然
  • 自动化 并使用 Mendix 的低代码开发环境更快地进行创新
  • 整合 由西门子 Xcelerator 产品组合的内置集成功能提供支持,可无缝连接您的现有系统和工作流程

三种技术。一个智能生态系统。

通过全面的资产管理解决方案为您的企业提供支持,该解决方案无缝集成了 Brightly Confirm 和 Predictor、Senseye Predictive Maintence 和 Mendix。

这些技术共同为您的运营提供统一的体验。

  • Brightly Confirm、Predictor 和 Asset Essentials 增强资产可见性并实现准确的生命周期预测。
  • Senseye 提供人工智能驱动的预测分析,以主动管理维护需求。
  • Mendix 确保快速适应性、简化工作流程和优化资产绩效。

这种集成方法可以实现智能扩展、提高运营效率,并在所有接触点上实现一致的用户旅程。