Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
两堵黑墙以 V 形勾勒出蓝天
杜塞尔多夫·2026 年 5 月 7-13 日·6 号展厅 D27

interpack 2026

包装行业的变革正在加速。工程必须跟上日益增长的复杂性、更严格的监管要求、快速发展的机器人和人工智能 (AI)。让我们在 interpack 2026 上聊一聊,探讨先进的机器工程如何将挑战转化为机遇。

挑战已接受。开启未来。

先进的机器工程与挑战无关。它关乎可能性:简化的流程和更智能、更高效的系统。想象一下工程、自动化和数字化无缝地协同工作。

这正是我们的方法所提供的:无缝工程将所有阶段连接到一个数据驱动的工作流程中。最佳价值的自动化在成熟的平台上将量身定制的硬件和软件相结合,确保了可靠的高性能机器。

通过将见解转化为价值,数字业务的推动可以做出更明智的决策并开启新的机遇。仔细观察,探索可能性,并发现先进的机器工程如何塑造您的未来。

探索亮点

最大限度地提高工程效率

Eplan 和 TIA Portal 之间的数据交换确保了工程数据的无缝和一致性。双向数据交换减少了错误和手动工作,从而实现了更快、更精确的项目和高效的调试。

更快的工程速度

Automation Framework 为 TIA Portal 开发提供了即用型基础。功能可以灵活扩展并转移到模块化机器类型,从而减少工程工作量并缩短调试时间。

安全、透明、有弹性的工业系统

《网络弹性法案》要求制造商在互联产品的整个生命周期中保护其安全。我们提供指导方针、最佳实践和解决方案,以提高运营安全性、透明度和保护投资。

通过智能运动控制实现智能动力

AI Motion 将人工智能与高级运动控制融为一体,可实现更智能、更强大的机器移动。人工智能驱动的优化提高了灵活性、精度和效率,以较低的开发成本解锁了更高的复杂性。

重新定义了人工智能驱动的检查

Visual Inspection Cockpit (VIC) 提供人工智能驱动、精确的质量检测。其人工智能和图像处理可提供实时可编程逻辑控制器 (PLC) 结果,从而实现更快的调试和可扩展的质量。

将机器数据转化为收入

Industrial Edge 可以直接在现场解锁宝贵的机器数据,从而立即实现新的数字服务,而不会增加硬件复杂性。这推动了更高的价值创造和新的服务收入。

更高的灵活性

机器人控制套件简化了机器人工程并将柔性载体系统集成到 TIA Portal 中,从而实现了紧凑的机器设计和更高效、更经过验证且更具成本效益的自动化。

先进的包装机械工程

无缝工程

所有工程阶段都连接到一个透明、数据驱动的工作流程中,从而实现更快的开发、更高的质量、更大的灵活性和更低的成本。

最有价值的自动化

通过在久经考验的平台上量身定制的硬件和软件,在每个用例中实现最大效率、最佳性能和可持续的成功。

推动数字业务发展

优化的流程、基于数据的创新和由数字技术提供支持的新数字业务模式。