跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
网格转换

ENLIT 欧洲

感谢您访问我们!
2027 年 11 月 16 日至 18 日在巴黎举行的 Enlit Europe 2027 上再见。

加速电网转型的技术

在 ENLIT Europe 2026 上,西门子展示了行业领先的软件和解决方案,以加速向弹性自主电网的转型。我们可互操作、灵活和开放的 Siemens Xcelerator 产品组合使公用事业能够利用实时数据、数字双胞胎技术和人工智能来应对最紧迫的挑战,使他们能够更容易、更快、更大规模地增加电网容量、调整现有基础设施和管理电网。

我们帮助您实现自主电网

随着可再生能源发电的扩大、电气化的加速以及人工智能驱动的数据中心增长对电网提出了新的需求,公用事业面临着前所未有的复杂性。我们先进的电网软件和服务提供增强可靠性、增强弹性和加速数字化转型所需的智能。

提高整个网络的可见性,解锁未开发的容量,对关键基础设施进行现代化改造,提高客户满意度,同时推动安全成功的能源转型。

Aspern Seestadt 架构

Aspern 智慧城市研究——重新思考能源。

在维也纳的aspern Seestadt,我们正在与合作伙伴合作开展一个欧洲独一无二的项目,研究能源未来的具体方面,在现实条件下使用真实数据测试解决方案,并为智慧城市开发可持续、可扩展的技术。

值得体验和讨论的亮点

Grid Software Xcelerator Key Visual

Gridscale X-让自主电网成为现实

Gridscale X 通过统一的数字双胞胎将规划、运营和维护联系起来。它为公用事业提供了速度、灵活性和远见卓识,可以快速增加电网容量并大规模管理日益增长的复杂性。

Electrification X | 尺寸 16x9

Electrification X — 一个集成的物联网套件

应对能源转型的所有挑战。延长配电网、变电站和工业场所的正常运行时间、稳定性、可靠性、网络安全和盈利能力。

Keyvisual-blue GIS 产品系列-尺寸 1600x900

准备就绪,准备就绪,蓝色 — 塑造能源转型 blue GIS

拥抱创新,环保解决方案是可持续未来的关键。我们的 blue GIS 产品组合可确保为能源转型和数字化转型做好准备。

Gridscale X PSS E 产品图片 3840

开启代理传输规划的下一个时代

Gridscale X PSS E 将经过行业验证的网格仿真与人工智能驱动的工作流程、代理人工智能和支持云的现代用户体验相结合。

Key-Visual-siprotec-v-cmyk

使用 SIPROTEC V 进行虚拟扩展

SIPROTEC V使用SIPROTEC 5的算法,将变电站保护和控制虚拟化,在一个变电站级计算硬件上扩展到多达60个虚拟简易爆炸装置。

探索我们的技术

GridSW 视觉网站

Grid Software — 塑造电力格局的未来

Siemens Grid Software 提供全面的模块化产品组合,加速您的电网向自主、弹性和可持续的电力网络的演变。

晚上在平板电脑上的女人

能源自动化 — 保持电网运行

通过量身定制的服务最大限度地提高电网可靠性和可持续性,从而降低成本、优化维护和面向未来的能源系统。

RUGGEDCOM 可视键视觉 RGB

RUGGEDCOM — 在恶劣的环境中蓬勃发展

当环境最差时,RUGGEDCOM 硬件将发挥最佳性能,而我们的软件可确保您的 OT 系统的安全访问和网络管理。