Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
绿色电池、白色粉末和蓝色晶体。

电池材料

通过持续的价值流开创下一代电池材料解决方案。加快创新,扩大生产,促进回收利用,削减成本,确保质量,提高灵活性。利用数字化来优化生产,推动可持续发展,为循环生态系统提供竞争优势。

从电池材料创新到工厂效率

集成的数字化方法可加快尖端电池材料的创新周期,提高生产效率,改善回收绩效,并提供端到端的供应链可追溯性。这可以提高回收产量,降低材料报废率,并在全球范围内快速复制电池材料工厂或回收设施。

十大电池供应商使用西门子 Xcelerator

通过配方开发、生成式人工智能、仿真和优化执行,各公司可以简化生产,提高质量、合规性、创新、资源效率和对电池生命周期的见解。

50% 设计时间

HCM 使用 Plant Simulation 将设计时间缩短了50%,降低了成本,并加快了从研发到批量制造的可靠生产。(HCM)

10% 减少批量生产时间

巴斯夫使用 Siemens Opcenter 简化生产并实现端到端的数字化。(巴斯夫)

15% 生产效率

HCM 通过模拟自动化制造系统优化了生产流程,从而节省了用于质量控制和调整的人力。(HCM)

使用可持续电池材料推动创新

探索先进的电池材料,包括为电动汽车、储能和下一代电池提供动力的锂、石墨和阴极技术。学习如何开发、生产和回收高质量的电池材料,以实现可持续的未来。

Select...

首先,你需要建立一种从分子到植物的数字创新方法。利用生成式 AI 和分子模拟加速材料突破,简化生产,增强配方开发。数字化配方开发和自动化配方可加快材料筛选和扩展,而数字化培训则解决了劳动力短缺问题。数字双胞胎使电池护照能够解锁获利机会。

了解更多

我们所有工作站的制造模块都用作制造数据库。这使设计时间缩短了至少 50%。
杰克·李, 高级助理副总裁, 设备事业部 HCM

探索电池材料的未来

满足不断变化的需求需要开发下一代电池化学品,克服工程孤岛和漫长的测试周期。需要灵活的生产计划和敏捷的策略来驾驭新兴竞争对手和复杂的供应链。

药品传送带上的小瓶。

由先进的电池材料提供支持的智能解决方案

制定电池设计

使用建模平台设计配方电池产品,使您能够高效地评估配方、评估风险并优化配方和制造流程。

制造过程规划

降低电池工厂的成本和风险,同时在更短的时间内实现更多创新。使用装配规划和验证解决方案来实施新的制造方法和技术。

电池制造执行

开发具有更高工艺灵活性和效率、整合监管和质量要求以及同步生产流程以改善供应链管理的电池材料,

电池厂设计

创建过程流程图、管道和仪表图以及过程模拟,同时确保安全性、合规性和可靠性。

电池线自动化

使用在线工程流程之间的无缝接口的整体工具架构创建尖端的电池生产线。使用具有连续反馈回路的数字双胞胎来提高效率。

电池生产优化

通过使用基于分析、人工智能和机器学习算法的预测性维护仿真模型,持续改进流程、性能和产品,同时跟踪可靠性问题。

性能工程

集成系统模拟、3D CAE 和测试,以预测产品生命周期早期的关键性能。将基于物理的仿真与数据分析相结合,优化设计,实现更快、更自信的创新。

电池质量管理体系

质量管理体系(QMS)软件提供了电池行业制造商遵守标准和行业指南所需的程序、流程、结构和资源。

经常问的问题

联系我们的专家