Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
带有 digital twin 的电池机。

电池高级机器工程

随着越来越多的国家投资电动汽车,电池正迅速成为推动未来交通的核心组件。要制造高效电池,高效的机器是关键。机器制造商可以通过拥抱数字灵感来挖掘这种需求。

为您的电池制造过程注入活力

现在,电池制造商比以往任何时候都更需要能够立即生产高性能资产的敏捷机器。机器制造商有机会满足这一需求,但他们需要标准化的设计方法、通过委托流程实现综合概念和服务至上的思维来有效竞争。

探索电池制造的整体方法

电池行业非常复杂:从设计新的电池到设计新的电池机器,端到端解决方案是消除噪音和获得积极结果的关键。

50% 缩短开发时间

实现 digital twin 来模拟电池机器和工厂性能,从而更快地生成创新产品。(Rosendahl Nextrom)

20% 节省的成本增加

制定电池指南,标准化机器设计和接口,帮助降低成本。(Manz AG)

10% 工作流程的改进

使用完全集成的自动化解决方案来标准化程序,减少布线和相邻过程所花费的时间。

电池机制造商的 Solutions

想了解成功的秘诀吗?这就是我们如何使用创新的机器帮助您改变日常生活的方式。

Select...

使用基于云的工具存储客户需求,获取全球产品信息,并在项目中重复使用产品数据。通过这种可追溯性,推导出一种标准化、模块化的机器编程和PLC代码方法,从而提高机器制造的准确性和效率,并通过量身定制的人机界面实现竞争差异化。这些即插即用设计进一步缩短了交货时间,确保了卓越的机器性能并提高了能源效率。

Industrial robotic arm operating on a large piece of wood on a manufacturing table
Case Study

意大利加工机械制造商借助 Teamcenter 实施数字化转型

公司:Biesse Group

行业:工业机械行业

位置:Pesaro, Italy

西门子软件:Geolus, PLM Open, Solid Edge, Teamcenter

通过 Teamcenter,我们找到了一个能够提供我们所需的所有功能的解决方案。该平台对将来扩展到其他模块和应用程序持开放态度,因此从长远来看,它提供了坚实的信心。
戴维德·安德烈亚蒂尼, 加工中心业务部技术经理, Biesse 集团
更好的电池开发

电池机械工程的未来

在电动汽车和超级工厂的迅速崛起的推动下,对可靠、高效电池的需求激增。满足这一需求需要电池生产机械的新复杂性。阅读我们的电子书,了解如何控制您的业务并实现新的创新高度。

一种智能工厂布局,图像顶部叠加了工厂的digital twin。

Solutions

产品生命周期管理

机械产品设计

性能工程

机器自动化工程

工业系统模拟

质量管理

经常问的问题

了解更多

观看

网络研讨会点播 | 利用多物理场推进电池制造

网络研讨会点播
| 电池回收:可持续发展的基石

网络研讨会点播
| 通过仿真加速电池制造和工程设计

听着

播客 | 电池制造行业的内部机器制造 — 第 1 集
播客
| 电池制造行业的内部机器制造 — 第 2 集

阅读

电子书 | 标准化电池机生产
电子书
| 通过调试将概念与电池机生产相结合
电子书
| 电池机生产带来越来越大的服务机会

我们来谈谈吧!

如有问题或评论,请联系我们。我们是来帮忙的!