Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

圈子

苏黎世的最新目的地叫做 “Circle”。机场旁边出现了一个新的中心——都市化、大气和开放。

Siemens 为瑞士最大的建筑施工项目提供超过 30,000 种产品和解决方案。

苏黎世机场的圆环不仅将各行各业的公司团结在一起,还是一个具有国际吸引力的会议中心——这在一定程度上要归功于其可持续的建筑,包括来自西门子的专业技术。

站在 The Circle 正门的玻璃幕墙前向上看,感觉就像站在一艘巨大的飞船前一样。巨大的立面不是垂直上升的,而是与机场前面的天空成18度角,与航站楼的曲率相匹配。在你周围,有一种繁华的气氛:公共汽车、有轨电车、汽车和行人在建筑群前行驶。在正常时期,每天有15万人访问机场;其中只有一半的人实际乘坐飞机。其他人则在其他地方度过时光——包括 The Circle。

领先于时代:以可持续性为标准

但是该地区不仅从外部制定了新标准。在内部,它的可持续发展给人留下了深刻的印象。因为除了出色的隔音效果外,玻璃腔幕墙还确保了高能效。通过抽出玻璃窗格之间升温的空气,可以调节温度并营造舒适的室内气候。来自建筑物的温暖空气被引导到地下,使之升温。雨水用于厕所,屋顶上安装了光伏系统。由于其紧凑的结构,该建筑群相对于其可用空间而言占地面积也相对较小。建筑公园是 Minergie 认证 并符合 美国绿色建筑委员会的 LEED® 铂金标准。因此,这个庞大的项目完全侧重于可持续发展,符合苏黎世机场股份公司的目标,即到2050年将二氧化碳排放量减少到接近零。瑞士西门子凭借其产品和解决方案在建筑和能源技术领域发挥着重要作用,为The Circle的可持续发展做出了贡献。

全自动建筑和高效能源技术

Siemens Switzerland 能够为楼宇自动化的现场设备、电气和能源领域的产品以及The Circle的语音报警系统提供语音报警系统,从而通过其整体解决方案为建筑群的认证能源标准做出了积极的贡献。安装的 30,000 多个 Siemens 产品和系统确保了每个房间的健康气候;它们采用模块化设计,并针对能效进行了优化。这为建筑运营商以及建筑物的未来提供了最大的灵活性和安全性。

该项目的复杂性需要无缝合作。因此,众多利益攸关方的协调和紧张的时间表是最大的挑战。为了使该项目从2020年11月起向公众开放,所有参与方必须齐心协力,而且它奏效了。