跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Technoshorts:快速帮助

专为工业自动化专家设计的视频系列,提供实用指导和快速解决方案。

Siemens 专家全面解答有关西门子产品和软件的最常见技术问题。Tech Shorts:Quick Help 以简洁易懂的格式提供,为经验丰富和有抱负的自动化工程师提供宝贵的支持。

快速帮助

无障碍表单

能力

视频

Technoszorty;快速支持

按类别划分的剧集

Eigen Engineering Agent:如何使用该解决方案以及用于什么目的?

人工智能解决方案成功应用于工业自动化。多亏了Eigen Engineering Agent,这项技术现在可以在TIA Portal中使用。这种数字代理可帮助工程师提高效率,减轻重复任务的负担,并将人工智能驱动的自动化集成到他们的日常工作流程中。观看 “Technoszorty:快速帮助”,了解如何和在何处应用我们的新解决方案,以及它如何提高自动化工程师日常工作的效率。

第 1 集:Tomasz Hofler — 技术支持团队经理

SIMATIC PDM:如何使用它来远程访问 SITRANS 仪器?

SITRANS 是一系列用于过程工业的先进测量设备和仪器。这些解决方案的一个关键功能是能够远程访问设备配置和诊断。SIMATIC PDM 软件为此提供了便利,可以在不中断流程的情况下直接连接到安装在现场的 SITRANS 设备。观看我们的快速提示系列 “Technoszorty”,了解如何设置远程访问并发现该工具最有趣的功能。

第 2 集:迈克尔·奥兰德 — 技术支持专家

SIWAREX WP351:如何将项目配置为合法贸易规模?

准确可靠的秤和称重系统,尤其是符合贸易要求的秤,是流程工业中许多生产线的关键组成部分。这些经过认证的测量设备专为高精度称重而设计。SIWAREX 称重模块为构建它们提供了良好的基础。观看 “Technoszorty:快速帮助”,了解如何使用 SIOS 和 Siemens 解决方案中可用的现成设计(包括控制器、HMI 面板和称重模块)正确配置此类系统,以确保工业秤可靠运行并符合法规。

第 3 集:雅罗斯瓦夫·西米亚诺夫斯基,测量设备和称重系统专家

Industrial Edge 管理:如何启动和配置系统?

Siemens Industrial Edge 是一个数字边缘计算平台,旨在简化工业设施的日常运营。它集成了应用程序,促进了操作系统和信息系统之间的数据交换,并实现了集中设备管理,从而有效地帮助制造商释放其全部潜力。观看这段 #Technoszorty 快速帮助视频,了解如何启动和配置工业边缘管理系统,以及如何开始使用 Industrial Edge 平台。

第 4 集:沃伊切赫·邦茨科夫斯基,高级技术支持工程师

TIA 仿真云:如何开始使用这个工具?

仿真工具越来越多地用于工业自动化。它们允许在虚拟环境中设计、测试和优化解决方案,无需构建物理原型。TIA Simulation Cloud 是一个集成了 TIA Portal、S7-PLCSIM Advanced 和 SIMIT 的仿真平台。S7-PLCSIM由于它在云端运行,因此不需要专门的硬件即可运行它。观看 “Technoszorty:快速帮助” 视频,了解该工具的用途、适合哪些应用程序以及如何开始使用。

第 5 集:数字化解决方案专家马里乌兹·瓦斯科维奇

SIMATIC Unified Air:如何登录 HMI 面板?

HMI 面板是关键的工业设备,可促进用户与机器、系统或特定技术过程之间的最佳通信。SIMATIC Unified Air 应用程序允许用户无需密码、射频识别卡甚至互联网连接即可登录。登录依赖蓝牙技术,通过生物识别技术验证用户身份。整个系统使用安全的加密通信离线运行。观看 “Technoszorty:快速帮助”,仔细了解这个有趣而便捷的解决方案!

第 6 集:高级技术支持工程师 Monika Lis

与 S7-1200/1500 控制器进行以太网/IP 通信

SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 控制器中的以太网/IP 协议是使用符合开放用户通信标准的功能块实现的。它的部署由两个软件库支持。 以太网/IP 扫描器 库提供使用 SIMATIC 控制器作为主设备所需的功能块。第二个图书馆, 以太网/IP 适配器,支持 SIMATIC 控制器与另一台支持 Ethernet/IP 协议的主 PLC 之间的通信。Watch 科技镜头 学习如何快速轻松地在支持以太网/IP 的设备和西门子 SIMATIC S7 系列控制器之间建立通信。

亚当·科尚斯基,技术支持工程师

HMI 和 PROFINET I/O — 通信失效时该怎么办?

HMI 面板和 PROFINET I/O 设备是现代机器和设备的基本组成部分。经过多年的市场占有率,它们理所当然地在关键工业解决方案中赢得了强势地位。尽管它们为自动化工程师所熟知,但它们有时会出现意想不到的问题,例如缺乏沟通。有趣的是,这通常不是失败的结果,而是配置阶段的小错误或疏忽造成的。观看 科技镜头 探索与这些设备相关的最常见挑战,并学习如何有效应对这些挑战。

Tomasz Hofler,高级技术支持工程师

LOGO!8 — 完整的初学者指南

LOGO!8 个可编程继电器用于各种自动化项目。无论何时需要快速、简单、紧凑的解决方案来完成基本控制和调节任务,它们都是绝佳的选择。这使它们成为小型独立工业机器或旨在提高建筑物舒适度和安全性的解决方案等应用的理想之选。Watch 科技镜头 来学习如何轻松配置 LOGO!8 并有效应对在实施过程中可能出现的潜在挑战。

Marcin Szaálkowski,技术支持工程师

TIA Portal 中的技术对象

对于自动化工程师来说,控制机器运动可能是一项重大挑战。但是,通过使用技术对象,可以快速轻松地完成此任务。技术对象是 SIMATIC 控制器中可用的专用程序块。它们用于执行运动控制任务,例如速度控制、轴定位和运动同步。它们集成了硬件配置、控制功能和诊断,从而极大地简化了运动控制应用程序的开发。Watch 科技镜头 学习如何在 TIA Portal 环境中逐步为SINAMICS S210驱动系统配置定位轴技术对象。

Wojciech Báczkowski,高级技术支持工程师

自动化许可证管理器中的许可证管理

在现代工业自动化中,软件起着至关重要的作用。因此,适当的许可证管理是需要考虑的重要方面。为了简化这项任务,Siemens 开发了一款专用工具—— 自动化许可证管理器它是一个管理西门子软件许可的平台,主要用于TIA Portal系列、STEP 7、WinCC和其他工业自动化工具。该工具可以清晰地看到正在使用的软件。Watch 科技镜头 探索此工具的功能,确保过期或丢失的许可证不会在最意想不到的时刻让你措手不及。

托马斯·沃兹尼亚克,高级技术支持工程师

虚拟助手和其他获得技术支持的方式

Siemens 推出了 SiePortal 平台——新版本的 Siemens 工业在线支持 网站。它为访问 Siemens 产品和服务以及相关的技术支持提供了一个单一的平台。除其他工具外,还由 虚拟助手,它全天候提供实时援助。这意味着,对于许多查询,无需等待技术支持团队的回复——您可以立即获得答案。对于更复杂的问题,仍然可以直接联系技术支持团队。观看 科技镜头 探索我们的新平台并详细了解西门子波兰提供的技术支持选项。

丹尼尔·库查尔斯基,技术支持工程师

如何使用 MFCT 软件和网络服务器轻松配置 SIWAREX 称重模块?

确保过程的高精度,例如 称重、测量和给药 需要使用适当的设备。一个很好的例子是 SIWAREX 称重模块。

它们适用于各种传感器类型,并且可以无缝集成 SIMATIC 设备 还有 TIA Portal 平台。它们广泛用于 流程行业。

观看 科技短裤 学习如何使用轻松配置 SIWAREX 称重模块 MFCT 软件 和集成的 网络服务器。

雅罗斯瓦夫·西米亚诺夫斯基,测量仪器和称重系统专家

如何高效配置伺服驱动器以在扭矩限制下运行?

高精度和高性能制造 伺服驱动器 适用于广泛的应用。它们的使用的一个有趣例子是在必须使用电机操作的实现中 扭矩限制。

但是,在为此类任务配置设备时,需要考虑许多因素,例如 默认扭矩限制值 或者控制器是否应该监视与之相关的参数 定位质量。因此,这项任务有时可能非常具有挑战性。

观看 科技短裤 学习如何使用以下方法轻松配置伺服驱动器以在扭矩限制下运行 TIA Portal 还有 MC_TORQUELIMITING 和 MC_TORQUERANGE 功能块。

Adam Steq,高级技术支持工程师

为设计应用选择 24 V DC UPS 和电池时应考虑什么?

确保 控制柜的可靠电源 在主电源出现故障时是一项关键任务。视所需的备份时间而定,有几种解决方案可提供长达数小时的电力连续性。观看 科技短裤 学习如何以最佳方式选择 24 V 直流不间断电源和电池 适用于您的应用程序,以及在配置 UPS 时应考虑哪些因素以确保可靠运行和适当的备份时间。

莫妮卡·利斯,明星工程师 ds. wsparcia technicznego

如何有效、安全地实施 WinCC Unified PC 运行时应用程序,以及如何关闭不可预见情况的 “后门”?

在调试基于计算机的可视化系统时,确保系统运行至关重要 可靠,无需持续监督。但是,有时会发生长时间完美运行的应用程序突然停止运行的情况。

其中许多问题是可以避免的,关键在于 在调试阶段精心规划配置。

观看 科技短裤 学习如何高效、安全地部署 WinCC 统一 PC 运行时应用程序,并找出如何 “缩小差距” 以防止潜在的、不可预见的问题。

亚当·科尚斯基,技术支持工程师

Cennik 10.0 应用程序提供哪些特性和功能?

创建项目实施所需的组件清单是一项非常重要的任务。但是,在较大的项目中,很容易犯错误。为了避免这种情况,值得简化流程,甚至对其进行部分自动化。

这是可能的,这要归功于我们的 价目表 10.0 应用程序。在它的帮助下,您可以快速高效地从当前 Siemens 产品组合中选择必要的组件。

观看 科技短裤 了解有关价目表 10.0 及其用户可用的所有特性和功能的更多信息。

丹尼尔·库查尔斯基,技术支持工程师

什么时候应该使用标准驱动器,什么时候最好选择伺服驱动器?

为自动化项目选择正确的驱动器可能具有挑战性。这在很大程度上取决于应用程序的类型以及设备将要进行的操作的性质。此外,在单个系统中,可以使用多种类型的驱动器,具体取决于需要连续运动还是顺序运动。

那么什么时候应该使用标准驱动器,什么时候最好选择伺服驱动器呢?

观看 科技短裤 寻找答案并了解哪种解决方案最适合特定应用,以及如何轻松为给定任务选择最佳驱动器。

Drive Technology 推广员 Damian Wiéczaszek 和销售开发专家 Bartosz Toczko

联系方式

有问题吗?缺少你想看的视频?请告诉我们!