为大厅的运营创造了一个概念,它彻底重新定义了能源的生产和使用。屋顶上安装了输出功率为87.4 kWp的光伏系统,与其承载能力和条件相匹配。年度的40%
仅光伏系统就能满足电力需求,73% 的发电量用于自用。为了给大厅供暖,两个空气热泵取代了旧的燃油锅炉。两台泵共同产生 100 kW 的功率。主系统的输出功率为 85 kW,另一个为 25 kW 的输出可吸收热量或冷却负荷峰值。

在斯图加特维修中心,大约有30名员工在一个已经过时的大厅里维护和维修工业电动机。现在,有必要为占地约2,000平方米的大厅找到面向未来的解决方案,这将有助于Siemens AG的脱碳战略。石油加热系统将退役,未来将尽可能可持续地产生能量。目标是建立一个二氧化碳中和的场地,提高能源使用效率和用户舒适度。我们需要的是一个既经过深思熟虑又具有整体性的解决方案,来自单一来源:来自西门子(Siemens)。脱碳解决方案将在持续运营期间实施,同时还要在翻新平屋顶的同时实施。
为大厅的运营创造了一个概念,它彻底重新定义了能源的生产和使用。屋顶上安装了输出功率为87.4 kWp的光伏系统,与其承载能力和条件相匹配。年度的40%
仅光伏系统就能满足电力需求,73% 的发电量用于自用。为了给大厅供暖,两个空气热泵取代了旧的燃油锅炉。两台泵共同产生 100 kW 的功率。主系统的输出功率为 85 kW,另一个为 25 kW 的输出可吸收热量或冷却负荷峰值。

任何高效能源管理的基础都是数据透明度和基于需求的能源系统控制。为此,使用了带有 Desigo PX 自动化模块的 Desigo CC 楼宇管理系统。为了优化室内气候并进一步提高效率,安装了辐射天花板来分配大厅的热量。它们提供更好的辐射热,在夏季具有降温效果。新的照明概念进一步提高了用户的舒适度。借助先进的 LED 照明,可以在需要的地方产生宜人的光线,同时降低能耗。得益于与维修中心的密切合作,改造与屋顶翻新并行进行,没有不必要地影响运营。
整体概念为西门子位于斯图加特的维修中心带来了回报:年复一年节省了约76,000欧元的能源成本。该场地将以二氧化碳中和的方式运营。电力需求的很大一部分由公司自己的光伏系统提供,其余的则作为绿色电力从可持续能源中购买。借助 Desigo CC 建筑管理系统,大厅得到最佳控制,消耗数据透明。持续的数据监控可以实现高效的系统运行,并尽可能充分地利用光伏系统的电力。同时,整体解决方案提高了员工的舒适度:辐射天花板改善了室内气候,LED 照明带来了更高的照明质量并降低了成本。因此,该维修中心面向未来,完全符合西门子的脱碳战略。

每年的能源成本更低
由自己的光伏系统产生

这要归功于一整套措施