Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

佩伦的可持续社区

Perlen Papier AG的大型造纸机PM7配备了西门子的过程控制系统、控制和驱动解决方案,每天从卢塞恩到开罗生产新闻纸。

今天早上你读过你最喜欢的报纸吗?它的报纸很可能来自卢塞恩州的佩伦。那里的纸已经生产了 150 多年。公司场地广阔,包括长达13公里的铁路网络、两座水力发电厂、一座污水处理厂(WTP)、大型废纸储存设施、一个车间和一个质量控制测试实验室。

在可持续发展方面投入了大量资金

纸张生产是资源密集型的。在整个工厂中,有3,356台电机在运行,在高峰时段,功耗为74兆瓦,因此与卢塞恩市的功耗一样高。仅PM7在满负荷时就消耗了18兆瓦的电力。三条 110 千伏的线路直接通向工厂。此外,每分钟会产生 16,000 升的废水。这些水再次直接在公司自己的污水处理厂中进行处理,然后排入与罗伊斯河分支的工程运河。

以前,这些热量必须由取暖油和天然气产生;得益于工艺蒸汽,我们每年可节省 3,000 万立方米的天然气。我们的二氧化碳足迹比行业平均水平低76%。
桑德罗·马尔扎赫, Perlen Papier 技术主管

复杂的相互作用

对于机械和电气工程的复杂相互作用,Perlen Papier相信西门子:Digital Industries于2010年代表工厂制造商福伊思造纸在造纸和纸浆行业解决方案平台 “Sipaper” 的基础上为PM7配备了电气设备。该项目包括驱动和电气技术、两台轧辊切割机和辅助系统,例如用于能源供应的辅助系统。节能驱动技术受到特别关注:基本无齿轮设计和水冷式高扭矩电机确保了更高的效率。

Perlen3819

简而言之,这项技术

在 PM7 和两台绕线机中使用了大约 120 个 Sinamics 变频器。Sinamics S7-400 和灵活的过程控制系统 PCS7 控制该系统。在Perlen,安装了14个火灾探测系统,超过1,800个火灾探测器和各种灭火系统。在PM7的巨大大厅里,公司依靠楼宇自动化系统Desigo PX和Desigo Insigo Insigt。

Perlen3904

得益于数字双胞胎,更新流畅

邻近的垃圾焚烧厂Renergia Zentralschweiz AG是卢塞恩州最大的发电厂,自2015年建成以来也一直依赖西门子。他们有两条生产线,每年将 280,000 吨废物转化为能源。他们使用过程控制系统 PCS7 和 Simatic 控制系统来处理整个操作——从燃烧废物的熔炉,到运输系统、工艺蒸汽生产、用于发电、烟气和飞灰处理以及热回收的蒸汽轮机,等等。