跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® 对冷冻水系统进行了优化,以提高舒适度、降低能源成本并维持运营效率。这种获得专利的自动化解决方案利用内置分析来减少内部工作量并延长设备寿命,从而实现持久的价值。

使用 Demand Flow 克服您的运营挑战

运行效率低于峰值效率的系统可能会导致能源浪费并增加成本。系统性能不佳和故障可能是由设计缺陷或操作和维护不当造成的,也可能是由全球天气趋势和不可预测的模式造成的。不管是什么原因,其影响都是能源消耗和成本的增加,并可能影响居住者的舒适度和生产力。冷冻水 (CHW) 系统的 Demand Flow 是热力学原理的整体应用,可快速解决运行问题。它是根据我们在优化冷冻水系统方面的数十年经验开发的,旨在解决您的挑战。

采用全面的 Demand Flow 方法来优化您的系统

Demand Flow 使用智能、强大且行之有效的方法来提高系统性能、能效和乘员舒适度。

速度计式仪表的极简主义数字插图,深蓝色抽象背景上有蓝绿色分段。该图包括中心指针、仪表上方的三个向下指向的小箭头以及右侧的小点网格,用于建议绩效、指标或进度跟踪。

减少停机时间

降低意外停机的风险,降低成本并延长设备的预期使用寿命。

分支箭头从一条路径中分离出来,周围环绕着深蓝色背景上的小几何形状的抽象插图,暗示着数据流或分布。

灵活的应用

无需关闭系统即可安装在任何与 BACnet 兼容的楼宇自动化系统和制冷设备上。

以深色抽象背景为中心的放大镜的极简主义插图,暗示财务分析或成本见解。

没有隐性成本

西门子拥有Demand Flow,因此可以保证不收取任何隐性许可费。

极简主义插图,描绘了三个带标签的水平条(“A”、“B” 和 “C”),排列在一个列表中,上方的向下箭头位于深色抽象背景上,表示排名或优先顺序。

降低能耗

每年可立即节省高达 40% 的能源,投资回收期约为三年。

秒表的极简主义插图,内部有条形图,周围环绕着深色抽象背景上的小圆点和向上箭头,暗示性能跟踪或效率。

延长设备寿命

Demand Flow 提供的可交付吨位的增加会导致更多的冗余。减少运行时间意味着减少维护和磨损。

极简主义插图,描绘了一个垂直方块,其波浪线向外延伸,背景为深色抽象背景,上面有小箭头和圆点,暗示着运动或能量流。

改善室内环境质量

提高居住者的舒适度,并提供更有效的湿度控制。它需要更少的能量来提供可能更低的冷冻水温度。

极简主义插图,水平箭头穿过深色抽象背景上的圆形,暗示了连续的流程或流线型的过程。

简化系统操作

Siemens Demand Flow 中的排序冷却器通常根据运行时间进行提前/延迟,可以对其进行自定义,以实现设备的直观排序,提高系统的可靠性和控制力。

在您的可持续发展之旅中提供全力支持

我们的专家指导您的能效和脱碳之旅。基于物联网的监控提高了过程透明度。持续的数据洞察揭示了节约潜力和优化措施。我们的四步方法可确保长期效率和可持续性。

一名身穿高能见度夹克的工作人员使用笔记本电脑的插图,连接的仪表板在深色抽象背景上显示图表、仪表盘和监控数据,建议进行实时系统监控。

监控

对节能和成本节约潜力的了解

桌面显示器显示上升的折线图和性能趋势,在深色抽象背景上带有连接的图标和箭头,建议数据分析和增长跟踪。

诊断

详细的实施概念和商业模式

竖条上方带有上升箭头,附近的仪表图标位于深色抽象背景上,表示性能改善或增长。

优化

提高性能、降低成本和风险

装备环绕工业建筑,带有圆形箭头和小无穷大符号图标,表示持续优化或生命周期管理。

维持

确保最高性能并最大限度地节省成本

“X” 形的风格化照片拼贴画描绘了两个人走过一条具有曲线建筑线条和紫蓝色照明的现代走廊。

Building X-跳入建筑的未来

借助一套支持人工智能的应用程序和开放式平台,加快实现目标的速度,以最大限度地提高连接性,使您的建筑物适应未来需求。

  • 增强用户体验
  • 提高您的表现
  • 创造可持续的未来

了解有关 Building X 的更多信息