Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个太阳能电池板农场,在晴朗的蓝天下有多排太阳能电池板。

用于波兰能源转型的 SION 断路器

波兰正在加紧努力实现能源生产多元化,减少对煤炭的依赖,太阳能在这些努力中发挥着重要作用。Siemens 可靠的中压技术对于波兰大型光伏发电厂的运营至关重要。

太阳能的快速扩张

太阳能的快速扩张

波兰政府的目标是到2030年将该国的可再生能源总容量扩大到23至25吉瓦(GW)。(1)努力进展迅速:光电厂的装机电量从2018年的不到0.3吉瓦跃升至2023年的约15吉瓦。(2)政府补贴支持这些努力。

  1. 波兰政府
  2. 欧洲能源转型
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

领先公司的快速调试

20

从下单到调试只有 20 周的时间。

700

Lamel目前每年生产和销售约700块面板。

300

自 2018 年以来,Lamel 已经安装了 300 多台 Siemens 横向断路器。

SION 断路器在运行

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

用于电网连接的变电站

2023年,一位投资者在该国北部的格但斯克建造了两个光伏发电场:一个装机输出功率为2兆瓦,另一个为4兆瓦。

这两个油田都向公共电网供电,以帮助为该地区的家庭和企业提供气候中和的电力。这两个电场都有自己的变电站,变压器可以将产生的电量转换并馈送到公共电网。变电站中的断路器保护电网和变压器之间的连接,在出现故障或进行维护时将其关闭。

30 年的动力传输经验

投资者委托专门从事中压系统工程和施工的家族企业Lamel建造变电站。Lamel成立于1992年,拥有约170名员工,总部位于佩波沃。除了制造中压开关设备外,Lamel还制造低压配电盘和变电站。该公司每年销售约700块面板。

从下单到调试只需 20 周。变电站于 2023 年 5 月完工,就在光伏发电场开始商业运营之前。

Lamel副总裁斯瓦沃米尔·普利希塔说:“我们在电气工程解决方案方面的专业知识与久经考验的西门子产品相结合,令客户信服。”

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

来自柏林的成熟技术

在为变电站选择断路器时,Lamel选择了西门子国际认可且领先的SION型号系列。3AE6 真空断路器全部来自位于柏林的西门子中压工厂。每个断路器都安装在输出为 2 MVA 的变压器的上游。

自 2018 年开始与西门子合作以来,Lamel 已经安装了 300 多台西门子横向断路器。由于SION单元的紧凑尺寸,Lamel还能够设计更紧凑的面板,从而节省宝贵的空间。除了紧凑的设计外,SION 断路器还以其数十年来的高可靠性和免维护运行以及创新的真空技术而著称。

决定性因素是交货时间短,而且我们能够提供量身定制的解决方案。我们能够将波兰制造的系统与德国西门子成熟的中压技术相结合,这也是一个关键的成功因素。
斯瓦沃米尔·普利希塔, 副总统, Lamel

开始你的旅程