Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
身穿黑色衬衫的人站在白墙上,手里拿着一个背景模糊的深色物体。

用于高效生产的 MTS Solutions

Modern Technology Systems (MTS) 使用 SIMATIC AX 将成熟的软件工程实践应用于 OT 开发。该平台支持更快的开发、更高的代码质量和可扩展的、以人为本的生产系统,同时让 MTS 可以自由地在其上构建自己的框架。

MTS 如何使用 SIMATIC AX

Modern Technology Systems (MTS) 使用 SIMATIC AX 将成熟的 IT 开发实践引入工业自动化。通过应用面向对象的编程、自动化测试和基于 Git 的协作,MTS 提高了效率、代码质量和可扩展性,弥合了生产机器开发中 IT 和 OT 之间的差距。

适用于 MTS 的 SIMATIC AX 的好处

利用现代工程加快开发

面向对象的编程、包管理和依赖关系处理可以加快编码速度,改善结构,并使自动化软件更易于维护和发展。

通过自动化提高软件质量

内置单元测试允许团队自动进行 PLC 测试,尽早发现问题,并在不依赖物理硬件的情况下提供更可靠的机器软件。

在多个项目中扩展协作

Git 集成和 IT 风格的工作流程为代码和配置变更带来了透明度和可控性,使团队能够高效地协作处理大型的多工程师项目。

SIMATIC AX 如何支持 MTS 的工程方法

将 IT 软件实践应用于 OT 开发

长期以来,MTS一直致力于将成熟的IT工程方法引入运营技术,但发现传统的自动化平台存在局限性。SIMATIC AX 提供直接在 OT 中应用面向对象的编程、模块化架构和自动测试所需的环境。这使得 MTS 能够开发更清晰、更易于维护的代码,同时减少技术债务并提高长期系统的可靠性。

构建模块化、可扩展的自动化框架

借助包和依赖关系管理工具,SIMATIC AX 支持跨机器和生产系统扩展的模块化项目结构。MTS 利用这种灵活性来标准化组件、重用功能和管理不断增长的项目复杂性,同时根据特定的生产需求量身定制解决方案。

通过开源创新扩展 SIMATIC AX

MTS 不只是使用 SIMATIC AX,还是在平台之上构建了自己的开源框架 AX# 和 AXOpen。这些框架在 GitHub 上公开共享,展示了 SIMATIC AX 如何实现高级定制、促进协作并支持社区驱动的工业自动化创新。

SIMATIC AX 就是 iPhone 对手机行业的看法。如果你是决策者,那就去看看吧,因为这是未来。
彼得·库尔哈耶克, 首席技术官 , 现代技术系统
长期以来,我们一直在尝试在 OT 开发中使用我们的软件实践,但我们选择的每个平台都遇到了障碍。我们无法走得更远;我们无法像以前在传统软件工程中那样做。SIMATIC AX 是使我们能够在 OT 中复制 IT 实践的工具和环境。
彼得·库尔哈耶克, 首席技术官, 现代技术系统

开始你的旅程