Contiweb 为印刷和加工行业的自动化提供创新解决方案。Contiweb的高质量和创新齐头并进:要求苛刻的机器从SIMOTION迁移到SIMATIC S7-1500,而面向IT的现代系统SIMATIC AX正在工程过程中引入。S7-1500
Contiweb 如何使用 SIMATIC AX 进行高级打印
SIMATIC AX 为 Contiweb 带来的好处
更快地培养工程师
即使在自动化系统变得越来越复杂的情况下,SIMATIC AX 基于 Visual Studio 代码的环境也能缩短入门时间并帮助工程师快速提高工作效率。
加快开发和测试
面向对象的编程和内置的单元测试使团队能够简洁地构建代码,并在没有真正的 PLC 的情况下测试 PLC 程序,从而节省了数天的车间测试时间并加快了交付速度。
提高协作和代码质量
基于 Git 的版本控制使多名工程师能够并行工作,自信地管理变更,并在共享项目中更快地交付高质量的软件。
深入了解 Contiweb 的工程转型
高速自动化的现代工程
Contiweb为自动印刷和转换行业开发辅助设备,该行业的自动化复杂性持续上升。SIMATIC AX 提供以 IT 为导向的现代工程环境,用单一的协作平台取代互不关联的工具。工程师处理共享文档,将面向对象的编程应用于模块化、可重复使用的代码,并使用 Git 管理软件和文档变更。单元测试允许在没有物理硬件的情况下对PLC程序进行验证,从而节省了大量的工程时间并减少了对车间测试的依赖。这些功能共同帮助 Contiweb 加快开发、支持多工程师协作、保持较高的软件质量,并为其自动化系统做好准备,以应对未来的现代化挑战。
我们在 SIMATIC AX 中看到了更简化工作流程、更大适应性和增强数据分析能力的潜力。