Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
0372-德国慕尼黑总部-2016-im2016060709co-we

Siemens 公司总部

位于慕尼黑维特尔斯巴赫广场的西门子公司总部依赖自己的技术。

环保建筑的基准

在我们位于慕尼黑的公司总部,我们实施了全面的环境和可持续发展理念。历史悠久的路德维希·费迪南德宫已经过翻新,并无缝融入一座现代化的新建筑中。自 2016 年以来,我们的总部一直在大约 45,000 平方米的地上空间为大约 1,200 名员工提供有吸引力且愉快的工作环境。

挑战

集团总部新建的占地面积为11,000平方米,将把具有开放性和前瞻性工作环境的当代建筑与高效技术相结合,同时满足最高的可持续发展标准。新大楼必须完全使用可再生能源运营,而且每年每平方米仅排放九千克二氧化碳。

解决方案

我们的控制中心的设计和技术为其供电、照明和遮阳提供了最低的能源需求。它主要由光伏和地热能覆盖。使用了我们创新的智能建筑解决方案。Desigo 建筑管理系统通过照明和遮阳联网并协调采暖、通风和空调技术。存在探测器、二氧化碳传感器和日光传感器记录能量需求。借助我们基于云的Navigator和Siemens Remote Services,能源管理变得数字化,甚至更加可靠。我们的门禁控制和火灾报警、报警和视频系统确保安全。该系统的核心是 GMA-manager 危害管理系统。

好处

这座几乎为零能耗的建筑是资源效率的典型例子。技术系统始终保持联网状态,实现最佳协调,从而创造了一个富有成效的工作环境。该建筑技术是模块化的,可灵活调整使用,所有这些都符合德国可持续建筑委员会(DGNB)和能源与环境设计领导力LEED的铂金标准。这使总部成为前瞻性和创新性建筑的完美展示项目。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

显而易见的资源节约

与以前的发电站相比,新发电站消耗的电量减少了90%,水量减少了75%,二氧化碳排放量减少了90%。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

合适的安全概念

GMA 经理协调五个 FC2020 火灾报警系统、三个 FC2080 控制面板以及入侵警报、视频监控和访问控制技术。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

全面的楼宇自动化

采用 90 个控制柜面板和大约 8,600 个数据点的 HVAC 主系统连接到 Desigo 大楼管理系统。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

基于需求的房间自动化

我们的 Desigo TRA 房间自动化系统拥有大约 36,000 个数据点,可根据您的意愿和需求提供气候、照明和遮阳。