Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个人站在一栋西门子大楼前,墙上挂着一个大标志。

了解剩余电流设备

在剩余电流设备 (RCD) 出现故障时安全断开电源,这对于建筑配电板至关重要。在这里,您将学习如何连接 RCD、保险丝熔断时该怎么做,以及有哪些类型的 RCD 可用。

a15c00f4-cfc3-415d-b663-c83c3156e70f - pl-S22-210795-Key-Visual-Fehlerstrom-5SV1-1920x1080px original

刚果民盟是做什么的?

RCD 也被称为接地故障电路断路器,是一种安全设备,可在出现故障电流时立即切断电源,从而保护人们免受电击。

RCD 监控电路中的电流,并将输入电流与传出电流进行比较。如果检测到差异,则表示部分电流已走另一条路径,例如穿过受电击的人。

刚果民盟什么时候出发?

为了检测和预防故障,RCD 配备了差分电流互感器。这会产生与差分电流成比例的磁通量。如果差分电流超过特定的预设值,例如 30 mA,则磁通量会变得足够强大,足以触发开关机制并中断电路。

RCD 的快速跳闸可防止人们暴露在危险的电流中(大于 30 mA)。必须定期检查 RCD 是否正常运行,以确保电气装置的安全。

f724d59a-39f2-4451-892e-b1194f310585 - Zusaetzliche-Angebote_original.png
b569d5cc-459b-4ee1-90e2-69626d007748 - 1-Energieverbraucher-im-Haushalt-no-text-2082x1305

如果刚果民盟逃跑了怎么办?

如果保险丝熔断,即RCD跳闸并中断电路,则应在重新开启之前确定并修复跳闸的原因。步骤可能包括:

  • 检查所有设备和插头:断开所有设备与电源的连接,然后逐一重新连接,以识别有故障的设备。
  • 定位故障电流:检查电路中是否存在可能的绝缘故障或短路。在这种情况下,应咨询电工。
  • 关闭 RCD 下游的所有断路器:这样可以确保没有电流流向 RCD,并且可以将其复位。
  • 重置 RCD:检查所有可能的错误源后,您可以通过重新打开 RCD 来重置它。但是,如果刚果民盟再次跳闸,应咨询电工。

我可以简单地重新打开 RCD 吗?

一旦纠正了原因,RCD 就可以重新开启了。但是,建议由合格的电工来完成这项工作,以确保一切正常运行,并且不会有进一步的风险。

A Siemens product image featuring a person in a blue shirt and a white background.
89cec723-5bff-4e9f-b2e6-d98721274106 - Challenge_original.png
e01c7a3d96f059e2e8ed728e46f472ba252764ad - grafik-typenuebersicht-de-fehlerstrom-schutzeinrichtungen-no-text-1920x1080.jpg

我应该使用哪种类型的 RCD?

使用由合格电工安装的正确类型的 RCD(根据当地法规和标准)非常重要。比如:

  • A 型跳闸是为了响应正弦交流故障电流和脉动的直接故障电流。它们主要用于带有集成电气组件的单相负载。
  • F 型:单相变频器,例如洗衣机,可通过与 kHz 范围内的组件混合频率产生故障电流。F 型 RCD 可抵御这种情况,提供浪涌电流承受能力,可以处理平滑的直流故障电流。
  • B 型可防止平滑的直流故障电流,使用带有集成 SIGRES 功能的 SIQUENCE 全电流敏感剩余电流断路器 5SV3 B/B+ 型 B/B+。

如果你不使用 RCD 会发生什么?

如果没有 RCD,由导体故障、短路或触电引起的剩余电流可能不会被发现,发生电气事故的风险就会大大增加。这可能导致严重伤害,尤其是当残余电流流过人体时。刚果民盟在保护人员和财产免受剩余电流的危险方面发挥着至关重要的作用。

50b68307-013d-4c61-b43f-5f855d84b037 - 2-Gebaudebrande-no-text-2009x1206
A person is standing in front of a Siemens building, wearing a blue shirt and holding a Siemens product in their hand.

必须使用 RCD 吗?

RCD 要求可能因国家、地区和电气装置类型而异。但是,在许多国家和地区,法律义务在某些地区或某些类型的电气装置上使用RCD。例如,在德国,使用RCD是法律规定的。

哪些电路必须受到保护?

根据德国标准 DIN VDE 0100-410,住宅、商业和公共建筑中所有电流不超过 32 A 的最终电路都必须由 RCD 保护。

这意味着在许多情况下,必须安装 RCD。但是,并非所有家庭都必须安装RCD,特别是在较旧的建筑中(祖父条款)。确切的要求取决于安装类型和具体规定。

强烈建议在电气设备中安装RCD,并定期检查其是否正常运行。合格的电工可以协助安装和测试。

Siemens logo displayed on a white background with a blue and white gradient.
0f1197e9-9f53-4a87-a72f-99c2e0700ac6 - Folie1-no-text-shero-2560x1440

是否可以改装并连接到 RCD?

在大多数情况下,可以将 RCD 改装成现有的电气装置。

电工将首先检查电气系统,以确定它是否适合安装RCD。这包括检查现有的线路、配电箱和其他相关组件。

如有必要,需要安装额外的线路或组件,以正确地将 RCD 集成到系统中。然后,电工将根据适用的标准和法规连接和配置 RCD。

RCD 通常可以持续数年到数十年。RCD 的平均寿命通常由制造商指定,并可能因型号而异。但是,有一些因素会影响寿命:

  1. 质量:根据适用规范和标准制造的高质量 RCD 往往具有更长的使用寿命。
  2. 环境:极高或极低的温度、湿度、灰尘或化学蒸气会缩短 RCD 的使用寿命。
  3. 用法:反复跳闸会导致磨损并缩短 RCD 的使用寿命。
  4. 维护:定期维护和检查电气系统有助于及早发现和解决潜在问题,从而延长 RCD 的使用寿命。

如果对 RCD 功能有任何疑问,请咨询合格的电工。

A person wearing a hat and a backpack stands in front of a building with a large window and a sign on the wall, looking at something in the distance under a clear blue sky.

开始你的旅程