跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

技术组合——塑造未来

从最新的行业趋势到现实世界的学习,我们用能够为未来做好准备的技能的技术为教育提供支持。

两位同事与显示聊天机器人界面和人工智能图形的计算机互动,突显了协作。

探索重要的技术

我们的旅程始于软件定义自动化(SDA),例如工业边缘、虚拟化运行时、SIMATIC AX、带有 Eigen Engineering Agent 的 TIA Portal、SIMIT、IOT2000、CNC4You以及机器人技术。

技术产品组合一览

Industrial Edge

Industrial Edge 使数据处理和分析更接近机器和设备,而不仅仅依赖云端。这可以实现实时洞察、更快的决策和更高效的车间运营。同时,它为可扩展的工业应用程序奠定了基础,并无缝连接了IT和运营技术(OT)。

了解更多

计算机桌面图形,显示连接的应用程序和设备。
一名男子在双显示器工作站与人工智能聊天机器人互动,象征着技术环境中的数字援助

使用 Eigen Engineering Agent 加速自动化

Eigen Engineering Agent 是一款基于人工智能的生成式助手,连接到 TIA Portal,可加速自动化工程。该代理的执行速度提高了2-5倍,解决方案质量提高了80%,效率提高了50%。

了解更多

使用 SIMATIC AX 提高工程效率

SIMATIC AX 为工业自动化带来了类似 IT 的工程设计。通过将现代软件开发方法与模块化工作流程和灵活的工具链相结合,SIMATIC AX 可实现 PLC、SCADA 和 HMI 应用的快速、可扩展和协作式设计。

了解更多

一名男子使用平板电脑通过线路连接到带有机械臂和传送带的数字工厂。
人们在计算机前工作的办公环境,上面有一个发光的绿色数字漩涡。

TIA Portal

我们正在为高效的工程设计提供一个平台——从开发到调试和优化,并由人工智能进行增强。

了解更多

SIMIT Simulation Platform

我们通过真实的仿真和虚拟测试加快并确保调试安全。

了解更多

一个人拿着一张背景模糊的纸。
iot2050-promo-640x480

使用 SIMATIC IOT2000 在教育领域处于领先地位 IOT2000

物联网正在改变我们的世界。SIMATIC IOT2000 是云连接的智能网关。IOT2000

借此,西门子为用于培训的开源应用提供了一种解决方案——具有 SIMATIC 质量,可实现全天候运行。开放的可扩展硬件、基于Debian的Linux操作系统以及兼容PCIe且兼容Arduino Uno R3的接口将使你受益。

了解更多

cnc4you

帮助下一代创新者掌握精密驱动的制造,塑造数字未来。

了解更多

sce-educational-institutions-related-cnc4you-card-640x360

SCE 支持查找器

将有关教育、研发的支持问题发送给我们。