教育培训包的SCE向导和SCE列表已被普遍更新。
亮点
- 带有软件狗V10.0的SIMIT仿真平台(包括SIMIT S & CTE, FLOWNET, CONTEC库)
- 包含DC/DC/DC、AC/DC/继电器、DC/DC/继电器类型的紧凑型CPU 1215C V15.1的培训包
- 包含WinCC RT Advanced 512 PTs 的SIMATIC ET 200SP开放式控制器CPU 1515SP PC2 F V15.1
- SCADA 系统带选件的SIMATIC WinCC V7.5以及亚洲版
- 包含软件“SINEMA RC Basis”,用于交换机XC208、S615 LN路由器和S615的工业以太网交换机培训包
- 基于PROFINET的SIMATIC MV540 HR光学阅读器以及SIMATIC RF600 RFID系
- SinuTrain SINUMERIK操作软件V4.8/V4.7/V4.5 基本版,提供免费下载
- siemens.com/sinutrain-downloads
- SinuTrain培训包,用于SINUMERIK操作软件V4.8/V4.7/V4.5
硬件和软件培训包的使用仅限于公立和私立职业学校、中专、大专和大学,用于促进教育或内部职业培训部门、以及非商业研究和非商业培训机构/实体。此外,这些培训包也可用于内部职业培训部门和商业公司/实体的进一步培训措施,以便进行初步培训。
如要购买培训包,需要签署一个额外的协议,此协议可以从当地的区域销售办公室获得。
通过链接 Siemens Industry Mall 直接订购SCE教育培训包。
- 使用LOGO!逻辑控制器的基本的编程和用于高级语言的SIMATIC IOT2000
- 工程软件(SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- 基于SIMATIC S7硬件ET 200SP, S7-1500, S7-1200的PLC工程与安全技术
- 使用SIMATIC HMI、WinCC、KTP400、KTP 700、TP1500进行操作控制和监控
- SIMATIC NET工业网络以及与SINEMA、SCALANCE的安全工业通信
- 包含机器视觉、RFID和SIWAREX的传感器系统
- 使用ET 200SP扩展模块的分布式IO
- SIRIUS工业控制
- 基于SIMIT SCE仿真框架的仿真
- SIMATIC PCS 7过程自动化
- SINAMICS/SIMOTION网络化驱动和运动控制技术
- 使用SinuTrain进行数控编程