Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
莱茵集团的大型发电厂

这个声音敲响了莱茵集团大型发电厂的警报

在下劳塞姆褐煤发电厂,能源专家现在可以更加安全地工作,这要归功于西门子的 Novigo 语音警报和公共广播系统。

大型发电厂中的警报清晰可见

莱茵集团Niederaussem褐煤发电厂剩下的四个发电厂机组提供2495兆瓦的电力——该反应堆的巨大效率为43%,也保持了世界纪录。在最近一次维护系统和涡轮机的发电厂K机组大修前不久,他的警报系统出现故障。需要快速顺利地更换。

参考文献 RWE Niederau¿ em Novigo

清除警报

在大修期间,多达 2,000 名员工在锅炉房工作,锅炉房高达 167 米,充满了高性能技术。其中一些人每年只在发电厂待一次,不知道出路。因此,他们必须能够随时依赖警报系统。但是,在给定时间内,不可能对系统及其外围设备(例如扬声器)进行全面的现代化改造。解决方案:强大的警报系统,可继续使用现有的、仍然可以使用的外围设备。

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

现有外围设备的最佳应用

Novigo语音警报和公共广播系统令莱茵威信服——它可以直接安装在现有外围设备上并快速投入运行。

电缆和扬声器将保留

发电厂K区约70个扬声器和数千米长的管道仍在正常运行,可以轻松集成到新的语音警报和公共广播系统中。Siemens 的专家为扬声器配备了合适的下线模块,这些模块可以持续检查电缆的完整性并自动报告任何错误。这样可以节省精力、时间,从而节省金钱。此外,新系统符合 DIN VDE 0833-4 和 DIN EN 54-16 标准的可靠性要求。西门子技术团队将在大修期间安装系统,从而确保大型发电厂的这一广泛过程和正常运行。

清晰的警报

在定期检查期间,在发电厂K单元的大约2,000名员工必须能够随时依赖警报系统。你需要在建筑物的每个角落都能完美地听到声音信息,并将其识别为警报。除了警报音外,该系统还提供播放指定语音公告或发送实时通知的选项。由于其强大的配置软件,即使不重启,Novigo也易于配置以满足未来的需求。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

70 位发言者

可以与 Novigo 无缝重复使用

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

真正经得起未来考验

Novigo 可以根据需要进行扩展和配置

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

毫不含糊

建筑物的所有部分都能听到警报声

全面的安全性——现在和未来

使用西门子Novigo语音报警和公共广播系统修复位于下劳塞姆的莱茵集团大型发电厂的警报系统,为操作员和员工带来了许多好处。在紧急情况下,明确的警报和快速撤离发电厂不仅可以确保定期检查,还可以确保发电厂的正常运行。同时,模块化系统可以快速集成到现有外围设备中,并且由于其简单的配置而节省了大量精力。而且,Novigo可以经得起未来考验:在未来许多年中,所有使用的部件都将提供备件,西门子将作为维护和服务合同的一部分提供备件——这是一个真正的优势,也是对建筑安全的可持续投资。