跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

改造孟菲斯的 Renasant 会议中心

Desigo Optic 开放式建筑管理软件可创建建筑物性能的整体视图,以帮助雷纳桑特会议中心简化运营并让客户满意。

Renasant 会议中心和 E|K Automation

2020年秋季,孟菲斯雷纳桑特会议中心完成了为期多年、耗资2亿美元的改造。他们与集成专家E|K Automation合作,安装了Desigo Optic开放式建筑管理软件,将新旧暖通空调和机械设备与系统与新驱动和控制系统无缝连接。Desigo Optic可提高设备性能的可见性,提供雷纳森会议中心为实现效率、可持续发展、舒适度和室内空气质量 (IAQ) 目标而提供的切实可行的见解。

我的盘子里有很多东西,所以我依靠 Desigo Optic 来减轻我的负担。我最不想担心的是控制大楼,幸运的是我不必再担心了。
达雷尔·琼斯, 运营总监, 孟菲斯的雷纳桑特会议中心

Desigo Optic 创建了整体运营视图

Renasant 会议中心的运营商可以更清楚地了解设备性能

雷纳森会议中心-河景大厅

照片来源:创作工作室

实测基准和趋势报告相结合,提供了切实可行的见解,为Renasant Convention Center提供了优化设备所需的条件,对维护产生长期的积极影响,并使运营团队能够专注于战略项目和其他影响客户满意度的建筑物维护。

对公用事业和能源消耗的影响同样重要。翻新和改造项目的一个方面为该设施增加了大量的平方英尺,包括玻璃封闭的人行道和可欣赏密西西比河景色的落地窗。尽管这些新功能增加了建筑物的热负荷,但Renasant的冷冻水需求减少了30%,其公用事业账单也大致保持不变。

孟菲斯雷纳森特会议中心-坎农中心

照片来源:创作工作室

孟菲斯雷纳桑特会议中心的事实和数据

提高效率,同时让客户满意

热/冷电话图标

几乎消除了热/冷通话

每天 15 分钟图标

每天只有 15 分钟

相比之下,管理建筑物控制需要 3 个小时

冷冻水滴图标

冷冻水需求减少 30%

尽管增加了平方英尺和热负荷

Desigo Optic 开放式建筑管理软件可创建整体运营视图,以满足客户的需求。“这归结为易于控制和易于操作。Desigo Optic 是我用过的最简单的平台;任何人都可以快速学习。我喜欢它,” 孟菲斯雷纳桑特会议中心运营总监达雷尔·琼斯说。

查看我们的项目信息图,了解孟菲斯的雷纳森会议中心如何利用 Desigo 自动化改造其 HVAC 设备。

Desigo Optic 的优势

  • 远程功能
  • 可见性 + 透明度
  • 开放框架
  • 主动维护策略
  • 易用性
  • 延长设备正常运行时间
在旧平台上,我们所能做的就是获取启动/停止和温度输入/输出数据。但是现在,你可以调出图形,就像你正站在冷水机前面一样。您可以直接通过平板电脑了解正在发生的一切。
杰里·爱德, 总裁, E|K 自动化

关于 Desigo Optic 软件

Desigo Optic 是一款开放、简单、可扩展的楼宇管理软件解决方案,用于可视化和控制楼宇自动化系统。它可以帮助您从强大的仪表板中获得切实可行的见解,从而全面了解关键资产,并做出更明智的决策。使用 Edge2Cloud,可以随时随地访问建筑数据,从而增强控制力和灵活性。

Desigo Optic 按键视觉