Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
c3be507d-5c33-4173-b9d3-3d5291e8b954
多用途公用事业的数字创新

使用智能遥控器创新水资源管理

使用先进的 SCADA 平台管理关键基础设施,确保全国的效率、可扩展性和运营连续性。

数字化综合水循环

赫拉集团是一家领先的意大利多用途公用事业公司,为750万用户管理复杂的网络。主要挑战是来自超过15种不同的技术分散化 SCADA 系统。有必要统一对11,000家工厂的控制,克服传统市政系统的异质性,同时确保互操作性和投资保护。

敏捷、快速和可扩展的数字化解决方案

齿轮与电路板融合的 IT/OT 融合矢量图。

集成异构系统

得益于 WinCC OA 的开放和模块化特性,可将超过 15 个不同的 SCADA 系统统一到一个界面中。

带有灯泡和美元符号的存钱罐,象征着能源效率带来的益处以及节省的费用。

优化投资

无需更换即可集成来自不同供应商的现有硬件,从而最大限度地提高已在用资产的价值。

数据管理挑战图标显示监视器显示上升的数据图表以及周围的垂直数据栏。

为未来扩展规模

实施能够支持水和天然气网络持续增长的灵活且不受限制的平台。

Hera Group:效率和实时控制

A male IT technician, wearing glasses and a denim shirt, crouches in a data center, holding a laptop and actively managing cables within a server rack.

WinCC OA:基础设施的数字核心

选择 Siemens WinCC OA,可以在弗利建立尖端的燃气、水和区域供暖远程控制中心。该平台通过提供针对公用事业需求量身定制的模块化功能,超越了传统的 SCADA。其架构使Hera团队能够自定义复杂的逻辑,确保对超过50,000千米的网络进行精细而可靠的全天候监控。

11,000 家工厂的综合管理

采用与硬件无关的软件解决方案将运营复杂性转化为竞争优势。如今,该系统在单一数字化指导下管理处理厂和超过 40,000 个电子垃圾箱。 WinCC OA与不同供应商沟通的能力确保了网络的平稳扩展,同时保持了较高的安全和可持续性标准。

Hera Group - Image
Hera Group - image 2

迈向预测性和弹性维护

西门子和Gruppo Hera之间的战略合作伙伴关系通过持续共享创新而发展。这种方法可以预测市场需求,提高网络抵御气候和运营挑战的能力。该系统的强大功能确保了该地区的共享价值不断增长,为市民提供更高效的服务和优化的水资源管理。

与西门子合作的一个关键要素是持续分享WinCC OA的创新。
大卫·隆巴迪, 远程控制工厂和技术负责人。呼叫中心, 赫拉集团

开始使用