跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Siemergy™ 工业应急响应培训

在当今快速变化的能源格局中,为紧急情况做好准备比以往任何时候都更加重要。我们的创新型 Siemergy™ 工业应急响应培训将真实世界模拟与先进技术相结合,让您的团队做好准备,通过真实场景中的沉浸式培训,有效应对紧急情况并确保运营连续性和安全性。

GettyImages-helmet-siemens-power-academy

扩展团队的核心技能

通过专注于三项基本核心能力,Siemergy™ 为各行各业的组织提供了有效处理紧急情况、维护安全标准和实现卓越运营的技能和知识。我们的培训解决方案可确保您的团队为任何紧急情况做好准备,从而培养有弹性和积极主动的组织文化。

寻找合适的工业培训解决方案 — 我们的应急响应培训一览

Siemergy™ 提供全面的工业应急响应培训解决方案,旨在培养组织内各种职位的关键技能。我们的计划是专门为您的团队量身定制的,旨在为您的团队提供有效应对实际挑战所需的知识和专业知识。探索我们全面的培训选项,找到最适合您需求的培训。

根据您的需求自定义您的训练

我们的 Siemergy™ 标准培训解决方案可能无法解决所有独特挑战,也可能无法揭示您的组织面临的潜在盲点。为了最大限度地提高解决方案的效率并确保不忽视任何关键领域,我们在training之前和之后都提供全面的咨询服务。这些服务有助于识别潜在的盲点并深化学习体验。考虑以下主题,以确定我们的培训前和培训后服务或完全定制的SieMergy是否可以使您的组织受益。

before training — 识别潜在的盲点

可靠性评估
如果您担心关键设备(例如变压器或断路器)的可靠性可能会影响您的应急响应,那么在培训之前进行可靠性评估可以帮助发现这些问题,并在您的团队接受培训之前解决这些问题。

维护评估
如果您担心您的预防性维护工作可能无法让您的团队为应急响应情况做好充分准备,那么在培训开始之前,对您当前的维护程序进行评估可以帮助确定需要改进的地方。

能力管理
如果您不确定您的团队是否存在特定的技能差距或知识差距需要解决,则培训前的技能评估将有助于量身定制培训计划以满足这些需求。

应急计划测试
如果您不确定是否需要对应急计划进行审查和测试以确保其可靠性,那么在培训之前对应急程序进行审查可以帮助确定可以通过培训来解决的潜在缺陷。

After training — 深化知识和技能

增强可靠性
如果您想在培训结束后继续监控和提高设备的可靠性,后续评估将有助于巩固所学技能并确保长期可靠性。

维护优化
如果您想根据在培训中获得的新技能和知识来完善维护程序,那么,培训后的评估将有助于将这些见解整合到您的维护实践中。

能力增强
如果您的团队在培训完成后需要支持以有效应用新技能,则额外的能力管理服务将有助于巩固和应用在现实生活中学到的知识。

应急准备
如果您想从改进的应急和情景演习中受益,以巩固团队的技能,则应在培训(training)之后测试和审查应急计划,以确保所学技能得到有效实施。

将风险转化为机遇 — 了解我们应急响应培训(trainings)的优势

对于能源行业的公司而言,拥有训练有素、为紧急情况做好充分准备的员工至关重要。从长远来看,投资Siemergy™ 工业应急响应培训有助于最大限度地减少停机时间并节省资金。亲自探索 Siemergy™ 的优势。

最大限度地减少人为因素造成的停机时间
大约90%的高压和低压事故是由人为或组织因素造成的,而只有10%是由技术故障或设备故障引起的。我们的培训解决方案为最大限度地减少因人为错误造成的停机时间做出了决定性的贡献。

降低因错误而产生的成本
停机时间可能非常昂贵。这意味着因错误和与压力相关的错误而损失的每一秒都很重要。借助我们的 training 解决方案,您可以最大限度地减少停机时间并节省宝贵的时间和金钱。

通过减少人为错误来最大限度地提高性能
Siemergy™ training 侧重于通过让您的团队做好应对现实世界紧急情况的准备来减少人为错误。我们知道压力是导致错误的主要原因,我们的计划旨在缩短压力恢复时间,并将决策准确性提高至少 50%。