跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ConsulTrain® 评估

我们的评估方法旨在确保全面、准确的评估和切实可行的见解。

ConsulTrain® 评估将人工智能与电气安全、网络安全、可持续发展和应急准备方面的专业知识相结合,提供量身定制的高质量评估。使用根据多年的检查数据训练的微调模型,我们将发现结果转化为优先的风险评级措施,以提高安全性、可靠性和可持续性。

一名戴着带有Siemens徽标的白色安全帽和蓝色工作夹克的技术人员正在专心检查开放式电气柜的内部。他手里拿着一台黑色诊断设备,该设备通过电缆连接到机柜内的断路器。机柜内部露出铜母线、各种电气元件和高压警告标签。

初步咨询和目标定义
我们首先了解贵组织的需求、优先事项和目标。

数据收集与分析
我们收集和分析有关您的系统、维护实践和能源使用情况的相关数据,并在整个收集过程中提供支持。

分析和专家评论
人工智能驱动的分析有助于识别趋势、确定风险优先级并发现改进机会。然后,我们的专家会审查结果,以确保准确性、相关性和实用价值。

差距分析和基准测试
我们将当前的做法与最佳实践进行比较,以确定差距、风险和需要改进的地方。

定制报告和建议
您将收到一份详细的报告,其中包含根据您的运营和合规需求量身定制的明确优先行动。

实施支持和持续改进
我们支持实施并提供培训,以帮助持续改进。

ConsulTrain® 评估服务组合

电气可靠性

一位戴着白色 Siemens 安全帽和蓝领衬衫的女工程师站在一排工业电气柜前时,手持一台打开的笔记本电脑,抬头向右看。

确保电气系统的安全性和可靠性对于保护人员和资产至关重要。利用我们在电气安全和维护法规以及最佳实践方面的实践专业知识,我们的固定价格评估专为全面合规而设计:

  • 评估您的电气维护计划的当前状态
  • 确定潜在风险和需要改进的领域
  • 提供提高安全性和可靠性的建议
  • 提供全球领导者对电气安全最佳实践的见解

联系我们

NIS2 审计就绪情况

面带头戴式耳机的微笑女人坐在办公桌前拿着电脑,代表客户服务或远程工作

保护贵组织的数字资产和运营免受不断变化的网络威胁并确保遵守NIS2指令至关重要。我们的固定价格评估可全面评估您当前的网络安全状况,专为您的组织做好准备 NIS2 审计并增强整体弹性而设计。此评估的设计用于:

  • 根据 NIS2 要求评估您当前的网络安全框架和控制措施
  • 找出您的 NIS2 合规工作中的漏洞和漏洞
  • 根据NIS2指南评估事件响应计划和恢复能力
  • 提供切实可行的建议以实现和维持 NIS2 合规性
  • 提供有关 NIS2 实施和审计准备的最佳实践的见解

联系我们

能源管理

评估符合 ISO 50001

在看似工业环境中,一位戴着白色安全帽、安全眼镜和霓虹黄色安全背心、手持平板电脑和双向无线电的女性工程师在与一位同样戴着安全帽和安全背心的男同事交谈时笑了起来。

为了确保业务的可持续性,无害环境的管理是长期成功的关键。我们的能源评估符合 ISO 50001,为组织提供了所需的见解,以便:

  • 评估能源绩效,包括消费模式和能源效率
  • 找出减少二氧化碳的成本节约机会
  • 与可持续实践保持一致,实现有效的能源管理
  • 促进遵守 ISO 50001 和其他地方法规

联系我们

评估您的碳足迹

两名妇女在办公室里看消防安全计划。

组织需要对供应链和资产进行脱碳。我们的方法支持捕获碳足迹、设定目标以及分析范围 1、2 和 3 的排放。该评估是为此目的而设计的:

  • 评估碳足迹和减排的现状
  • 确定潜在的碳排放源和需要改进的领域
  • 提供切实可行的建议以加强脱碳工作

联系我们

运营弹性

贵组织的应急计划评估

Catena-X 由西门子专家向合作伙伴咨询。

有效的应急计划对于组织的安全至关重要。我们的固定价格服务用于应急计划评估测试和审查您的计划,以确保其稳健性和实用性。此评估的设计用于:

  • 审查您的应急计划并进行基准测试
  • 模拟紧急情景
  • 找出你的差距和漏洞
  • 提供切实可行的建议

联系我们