Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为增长做好准备:共同创造数字化转型

Polycab India Limited正在彻底改变电线电缆市场。通过利用西门子Xcelerator并与印度领先的西门子Xcelerator生态系统合作伙伴之一Hi-Mak合作,Polycab正在推动数字化转型,以支持印度蓬勃发展的市场。

Polycab 的数字化转型

为了保持竞争力并满足基础设施领域不断增长的需求,Polycab 意识到了数字化转型的必要性。该公司面临着诸如车间生产缺乏透明度、机器停机时间分析和能耗等挑战。Siemens 精心策划了一个完美的解决方案。

一家以大型设备和机械为背景的工厂。

策划完美的解决方案

一个代表轻松管理库存合作伙伴关系的图标,其符号是手拿着钥匙。

Siemens Xcelerator 和生态系统合作伙伴

全面的西门子Xcelerator套件有助于将数字技术无缝集成到Polycab的运营中。西门子的生态系统合作伙伴在实现这些数字化转型目标方面发挥了至关重要的作用。

该图标代表通过易于管理的库存提高可用性,带有装备和加号标志。

使用 Industrial Edge 进行数字化改造

支持 EDGE 的 SIMATIC IPC227G 连接了 Polycab 基于 S7 的系统和第三方系统,用于实时监控和预测性维护。数据通过 SiteWise Edge 流向 AWS,从而支持分析仪表板和本地操作。

该图标代表通过易于管理的库存提高了效率。

使用 Hi-Mak 进行开发和部署

印度Xcelerator的重要合作伙伴Hi-Mak在开发量身定制、快速扩展的数字化方法以及利用其强大的工业边缘和云专业知识部署Polycab解决方案方面发挥了关键作用。

利用性能透明度进行优化

该图显示了带有文本的互连节点集群

使用 Industrial Edge 优化流程

印度Polycab利用西门子Xcelerator和Hi-Mak的专业知识来实现电线电缆生产的数字化。在2025年汉诺威工业博览会上,来自Hi-Mak的Bhargav Vyas分享了如何在Polycab的运营中实现实时数据、预测性维护和高级分析。

收获回报:Polycab 实现的收益

Polycab 从这一数字化转型计划中获得了多项好处。该公司在每家工厂的车间层面实现了班次和机器方面的实时生产透明度。对产品和机器方面的能耗进行了监控,并进行了机器停机时间分析以及停机原因。定制的报告解决方案提供了宝贵的见解,实施确保了IEC 62443的网络安全合规性。将来可以灵活地将边缘应用程序用于各种用例,例如本地数据分析和状态监测,也是一个显著的优势。

显示七步流程第六步的示意图,标有
具有相互连接的六边形的模块化工程图,代表高效的集群解决方案

转型以加速增长

Polycab 成功的数字化转型之旅为未来的增长和扩张奠定了基础。该公司计划将该解决方案以及专注于预测性维护的专用解决方案扩展到其他制造基地。

随着电线电缆行业的持续增长,对质量和安全的承诺仍然至关重要。像Polycab India Limited这样的公司正在引领潮流,采用数字化转型并利用先进技术来确保其产品符合最高标准。

通过与西门子和Hi-Mak等生态系统合作伙伴的战略合作,Polycab成功实施了提供实时生产透明度和能效的解决方案,同时满足生产标准和基准。随着他们继续扩大其在印度各地的数字足迹,Polycab 为该行业设定了新的标准,展示了创新和协作如何推动电线电缆行业的卓越和可靠性。

浏览更多 Polycab 资源

开启您的旅程