Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PLC 自动化工程师发展路径

如何学习 PLC 编程并避免错误

一个留着胡须和纹身的男人专心地在桌旁的笔记本电脑上工作,旁边有一个白色的马克杯和书。

你能自己学习 PLC 编程吗?答案是肯定的。

很多人都是这样开始的。编写工作程序仅仅是个开始。风险在于,如果没有结构化的开发路径,很容易养成不良习惯,以后很难开展更复杂的项目。

在本文中,您将学习:

  • PLC 自动化的真正发展路径是什么样子
  • PLC 编程中最常见的错误
  • 如何有效地学会使用 Siemens 解决方案
  • 何时考虑 PLC 培训(例如 SITRAIN)。
工业自动化基础知识

如何开始学习 PLC

首先,大多数人在浏览器中输入以下短语:

  • “PLC 它是什么以及它是如何工作的”
  • “从头开始编程 PLC”

这是一个很好的方向。在这个阶段,你将学习:

  • 工业自动化的基础知识
  • 控制逻辑
  • PLC 编程语言,例如 LAD 或 FBD
  • 创建第一个项目,例如在 TIA Portal 环境中

对于初学者自动化工程师来说,这是一个非常重要的阶段。但是,它通常专注于一个目标:该计划必须奏效。这种方法很自然,但会产生后果。

错误发生在哪里

第一个 PLC 项目

当你开始从事实际项目(为生产线编写逻辑、对机器进行现代化改造或集成来自不同制造商的系统)时,你就会开始发展自己的工作风格并做出自己的设计决策。这也是第一个问题出现的地方。

初学者自动化工程师的常见错误

仅仅专注于让机器启动和运行会导致反复出现错误:

  • 缺乏 PLC 程序结构
  • 复制代码而不是组织代码
  • 缺乏命名标准
  • 缺乏文档
  • 项目混乱

因此,这些计划行之有效,但难以进一步发展。实际上,这意味着更长的调试时间、更困难的维护以及后续修改期间出错的风险更高。这台机器通常最终成为一次性的解决方案。任何扩展它的尝试都需要重新分析整个程序。

正是在这个阶段,坏习惯扎根了——这些习惯以后很难消除。

使用 SIMATIC STEP7 进行 PLC 编程 STEP7
PLC 最佳实践

开发的下一步

随着时间的推移,人们需要的不仅仅是一个工作程序。

PLC 编程的专业方法包括以下 PLC 最佳实践:

  • 创建程序结构(FB、FC、DB)
  • 代码模块化
  • 一致的命名标准
  • 项目文档
  • 代码可重用性

TIA Portal 环境旨在促进其应用并支持创建有组织、可扩展的项目。

55ab0c32-a66e-49fd-97ac-f2ea8bef8599-NOW-campaign-CNC-Automation-Systems-SITRAIN-VN-1280x720

如何很好地学习 PLC 编程——而不仅仅是有效的

许多自动化工程师通过参与实际项目来通过实践经验学习。人类大脑擅长模式识别,经验可以创造出越来越好的解决方案。

这是一种有效的方法,但它也有局限性。

几年后的结果:

  • 项目间的不一致
  • 团队合作方面的困难
  • 系统维护问题。

这就是为什么许多人最终会寻找有关以下问题的答案的原因:

  • 如何组织 PLC 代码
  • 如何设计自动化系统
  • TIA Portal 的最佳实践是什么

在项目中犯的错误可以:

  • 成本时间
  • 产生压力
  • 通常会产生实际财务成本

“在工作中” 学习的问题在于你学会了如何解决问题,但你并不总是学会如何正确地完成工作。

是什么让 SITRAIN 培训课程与众不同

市场上有许多 PLC 课程可供选择。但是,值得关注知识的来源。

SITRAIN培训课程由自动化系统制造商西门子直接举办。

这在实践中意味着什么?

  • 你可以按照制造商的标准学习
  • 您可以深入了解正确的系统架构
  • 你可以使用最新的工具(例如 TIA Portal)
  • 你不仅明白 “如何” 还明白 “为什么”

市场上也提供其他公司的培训课程。它们通常非常实用且很有价值。但是,在许多情况下,他们依赖于培训师自己的经验以及他们使用西门子系统的具体方法。

SITRAIN 培训计划由自动化系统制造商自己开发。因此,它以设计这些解决方案时适用的标准为基础。

西门子的最佳实践

正确实施

如果你想成为 PLC 自动化工程师,值得实施一些规则,这将显著缩短工作时间并减少错误。:

1。创建 PLC 程序的结构:不要将所有逻辑放在一个块中。

2。使用标准:项目命名和组织至关重要。

3.生成可重复使用的代码:创建可在后续项目中使用的元素。

4。记录项目:不仅是为了你自己,也是为了团队。

总结

PLC 自动化工程师职业道路

实际的开发路径可以分为几个阶段:

  • 学习 PLC 基础知识
  • 初始项目
  • 积累经验
  • 消除错误
  • 组织和巩固知识
  • 前进到一个新的水平。

当你开始有意地工作时,最大的进步就会出现。这不是要写更多的代码;而是要写更好的代码。

自学是有回报的,但它通常涉及重复其他人已经解决的错误。精心规划的开发路径使您能够更快地养成良好的习惯,更有信心地处理要求越来越高的项目。

SITRAIN的TIA-PRO 培训系列将实用方法(创建工作计划)与构建稳定、可扩展解决方案的原则相结合。

您可以利用基于系统制造商经验的知识,而不是自己搜索和测试解决方案。这节省了时间,加快了处理日益复杂的项目所需的技能的获取。

一间教室,学生坐在课桌前,老师站在白板前,墙上有数字显示屏。