Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

第一次是正确的:标准提高了效率和质量

在Masco Group Automation,质量至关重要,但成本高昂。董事总经理萨维里奥·莫塔纳说,标准化是解决方案。借助用于生产线集成的MTP和用于数字化的标准产品组合,项目现在在不影响质量的情况下执行速度提高了20%。

Skids to Lines:Masco 是如何首次实现正确目标的

Reference Masco - Pharmaceutical-equipment

Masco Group 为制药、生物技术、化妆品以及食品和饮料行业提供生产工艺和设备以及服务。

Masco 集团位于靠近意大利城市米兰的塞塔拉的制造工厂的时光非常繁忙。大型装配体中充斥着一系列闪亮的滑板和生产线,其中一些已接近完工并等待发货,另一些则正处于现场验收测试的中期,还有一些仍在施工中。Masco Group Automation(MGA)董事总经理萨维里奥·莫塔纳说,他们的共同点是,他们都必须在质量和成本方面不辜负最高的期望:“质量对我们的客户至关重要,尤其是在制药行业。这就是为什么'第一次正确'是我们的座右铭——而标准是实现这一目标的一种方式。”

Masco Group Automation 如何从设备单元的标准化中受益?观看视频,详细了解如何通过 MTP 和自动化实现一次性正确和提高效率。

自动化挑战:平衡创新、质量和成本

作为MGA的董事总经理,Mottana负责自动化和数字化业务:“我们向集团公司提供服务,也直接向客户提供服务。作为潮流引领者,我们促进创新和最先进的技术,为我们的项目创造最大价值——但我们也必须满足具有挑战性的时间表和要求。质量不仅是必不可少的,也是成本。我们的工作是为客户避免任何不必要的成本,对我们来说也是如此。”

在建筑物前面的标志上标有公司名称的建筑物

通过旗下公司STILMAS、OLSA和DOC,Masco集团正在为超纯水、处理以及文档、组织和咨询开发创新的解决方案。

质量是一种成本,我们需要在项目中避免任何不必要的成本。这就是为什么第一次正确是如此重要——而标准是实现这一目标的一种方式。
萨维里奥·莫塔纳, 常务董事, Masco Group Automation

MGA 集灵活性、质量和效率于一体

Reference Masco - control cabinet

Masco Group Automation 为 Masco 集团的公司和客户提供自动化服务。

Mottana解释说,Masco集团的滑板和生产线通常是作为更大制造框架的一部分进行开发的:“这就是为什么生产线集成对我们来说至关重要。为了满足时间、成本和质量要求,我们的包装单元需要协同工作并使用一种共同的语言,而我们通过标准化来实现这一目标。”作为西门子解决方案合作伙伴,Masco长期以来一直依赖西门子产品和服务,包括尽可能使用西门子产品对其自动化系统进行标准化。莫塔纳说,这种标准化战略的一部分包括线路通信:“以模块类型封装为标准,我们可以灵活有效地管理和集成设备。”

简化 “即插即用” 的集成

模块类型封装 (MTP) 是一种支持即插即用的标准。借助MTP,MGA可以使用MTP文件轻松配置和组装生产线,从而最大限度地减少生产线集成所需的工作量:“我们使用MTP Creator轻松导出我们的项目并将其导入生产线或滑板的生产框架”,MGA的关键客户和销售经理Igor Venanzoni解释说。Venanzoni说,TIA Portal的这个插件可以直接在工程框架中本地生成 MTP 文件,无需额外的工具:“我们可以简单地使用项目中的数据,然后在集成层中重用,100% 兼容,无需返工。”

Reference Masco - SIMIT Project

通过 MTP 进行线路通信在 TIA Portal 中配置。

有了 MTP Creator,我们可以简单地在 TIA Portal 中使用来自工程项目的数据,然后在集成层中重复使用,100% 兼容,无需返工。
伊戈尔·维南佐尼, 大客户和销售经理, Masco Group Automation

标准化:自动化、可视化、集成

Reference Masco - SIMATIC HMI

凭借其时尚、现代的外观和直观的操作,SIMATIC WinCC Unified 为 MGA 的操作员界面标准化奠定了良好的基础。

对于 MGA 而言,标准化不仅限于生产线集成。自动化架构默认基于 SIMATIC 控制器和组件,解决方案的所有特性和功能均使用过程函数库在 TIA Portal 中设计。“库的概念使我们能够重用功能块并标准化我们的工程。我们从坚实的、预先测试的基础开始,这有助于我们更快地交付项目”,韦南佐尼继续说道,“我们还使用SIMATIC WinCC Unified Unified作为监控和监控级别以及单个滑板的本地操作的标准。”统一的界面和直观的操作为操作员的日常任务提供支持,并减少了培训时间,这对于生产成本和质量来说都是一个重要方面。

Digital Twin 将项目时间缩短了几个月

标准化也是更有效和更高效地执行项目的基础,Venanzoni继续说:“基于我们标准的西门子架构,我们可以使用SIMIT仿真平台轻松创建自动化的Digital Twin。这有助于我们简化项目的测试,为我们的调试提供支持,对于复杂的项目,例如,当我们必须改造正在生产的机器时,它也是必不可少的。”Saverio Mottana补充说,项目执行时间的节省是该集团业务的有说服力的论据:“在一个具体的案例中,我记得我们之所以赢得项目,是因为我们能够在两年的项目时间上节省两个月。”

Reference Masco - SIMIT Project

Masco Group Automation可以在SIMIT仿真平台中使用自动化数字双胞胎来简化其解决方案的工程和测试。

SIMIT 仿真平台和 Digital Twin 帮助我们简化测试和调试,特别是在复杂项目中,例如,当我们必须改造生产中的机器时。
伊戈尔·维南佐尼, 大客户和销售经理, Masco Group Automation

MGA 的下一步行动:扩展标准和功能

Reference Masco - Igor Venanzoni

Igor Venanzoni和MGA的整个团队正在不断扩大和改进其工程标准,为他们的解决方案带来价值。

集成、可视化和自动化:MGA在实现解决方案的标准化方面取得了长足的进步,但是,正如Saverio Mottana所解释的那样,标准化是一个持续的过程:“标准化还涉及持续改进并为客户带来价值。这就是我们已经计划扩展 MTP 工具集的原因:除了 MTP 创建器之外,我们接下来还将实施 SIMATIC MTP Studio,这将使我们能够在将 MTP 文件交付给站点或客户之前对其进行检查。这将是提高项目质量和降低项目成本的又一工具。”

标准化可以帮助将每个项目的工程时间减少多达 20%。仅Digital Twin就能将项目时间缩短10%至15%。这也帮助我们将项目的总成本降低了20%至30%。
萨维里奥·莫塔纳, 常务董事, Masco Group Automation

底线:执行速度加快 15%,成本节省 30%

但莫塔纳说,标准化已经取得了回报:“我们在Masco在标准化和模块化方面所做的工作将帮助客户缩短上市时间,提供更大的生产线使用灵活性,帮助他们优化工厂并缩短项目时间。”但是,MGA本身也受益于标准化,莫塔纳继续说:“我们在项目中可以看到,标准化可以帮助显著减少每个项目的工程时间,最多可减少20%,具体取决于项目。仅Digital Twin就能将项目时间缩短10%至15%。这也有助于我们将项目的总成本降低20%至30%。”Mottana说,所有这些同时仍能提供一尘不染的质量—— “第一次就永远是对的”。