Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
瑞士瑞斯酒店

瑞士酒店的可持续发展与盈利能力相结合

了解西门子和瑞士酒店集团如何将可持续发展与盈利能力相结合。瑞士酒店的智能解决方案,可降低成本和环境影响。

Sustainability 和盈利能力并不相互排斥

世界经济论坛在与大流行相关的中断之后,于2022年5月22日至26日再次在达沃斯举行,是一个具有国际吸引力的活动。这样的场合对于格劳宾登州和整个瑞士的酒店业来说非常重要。为了在未来也能取得成功,酒店运营商不仅值得关注旅游和美食方面

疫情期间取消了许多活动,这给整个瑞士的酒店业带来了沉重打击。达沃斯世界经济论坛(WEF)就是一个例子,因为它在正常时期会有大量的过夜住宿。来自世界各地的数千名嘉宾和相关媒体的报道以最佳的视角展示了达沃斯和格劳宾登州的景观,都被深深地怀念了。但是,现在,未来的前景再次变得更加乐观:由于疫情,传统上在1月举行的活动在2022年没有取消,而是推迟到5月底——今年约有2500人参加。在电视和报纸上,来自世界各地的潜在客人可以看到的照片显示,格劳宾登州乃至整个瑞士在春季和夏季也值得一游。

惊人的数字

瑞士酒店,行业协会,对这样的积极信息感到特别高兴。该协会成立于1882年,将自己视为瑞士住宿业的有力代言人。这是有充分理由的:其约3,000名会员约占瑞士所有酒店的50%,这些成员占所有过夜住宿的80%。该协会在格劳宾登州也具有影响力:格劳宾登州酒店业拥有近700家酒店,提供超过10,000个工作岗位,年总增加值为5.6亿法郎。据统计,仅在达沃斯举行的世界经济论坛每年就产生约6000万法郎的附加值 圣加仑HSG的研究。

现在,游客又开始旅行,活动也在举办,展望未来就显得尤为重要,尤其是因为许多客人越来越关注环境方面和可持续性。这种观点不仅限于旅行和餐饮,还局限于酒店处理其运营和业务流程的方式。在此前提下,高效、经济的酒店运营已成为大多数机构的关键。负责人希望确保酒店运营尽可能高效和环保,这不仅是出于形象原因,也是出于盈利方面的考虑。

这正是西门子可以提供帮助的地方。得益于2022年5月初签署的合作协议,瑞士酒店集团旗下的机构可以受益于西门子在建筑和能源技术领域的专业知识。我们的专家将为感兴趣的酒店运营商提供最佳支持和建议,以寻求创新和可持续的解决方案。

第一批酒店已经能够从中受益。例如,得益于西门子的 “能源与性能服务”,伯尔尼高地的一家酒店每年可以减少719吨的二氧化碳排放量。Siemens产品的另一个要素是所谓的性能保证。Siemens 向客户保证,未来十年新的无二氧化碳发热系统的效率和有效性。

苏黎世-欧瑞康酒店业峰会

2022年6月1日和2日,感兴趣的酒店经营者又有机会进行知识交流和了解西门子服务。在苏黎世欧瑞康举行的瑞士酒店业峰会上,与会者收到了有趣的背景信息。在 “绿色与智能酒店” 小组讨论中,瑞士SI国家负责人Jürg Herzog介绍了西门子全面的解决方案组合,并通过具体的例子表明,对于酒店运营商而言,有充分依据的技术分析和技术基础设施投资是值得的。