Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Automation Solutions 工业解决方案中的网络安全

在为一家主要工业客户建造新工厂的过程中,NTO Automation在IT和OT网络之间引入了额外的安全解决方案。工业自动化中对网络安全的日益关注有助于消除从 OT 到 IT 层的访问。

Security 是重中之重

当丹麦一家大型工业公司新工厂的自动化解决方案招标时,安全性是关键参数之一。自动化数据构成了与公司客户进行金融交易的基础,因此,保护 OT 网络免受内部攻击与防范来自外部的黑客攻击和病毒同样重要。Ikast 的 NTO Automation 中标。

“大多数IT部门不认为,当程序员坐下来对PLC进行编程时,该人可能会从那里入侵IT系统。NTO Automation的主要客户经理库尔特·诺德霍尔特说,我们设计该系统的方式已经消除了这种可能性。

两台笔记本电脑出现在顶部;还有带有绿色轮廓的服务器设备和计算机显示器。
NTO Automation 软件工程师 Jann Storm Jensen

NTO Automation 软件工程师 Jann Storm Jensen

OT 和 IT 之间的明确分离

该系统在设计时严格分离了客户的OT和IT网络。该解决方案分为三层,在 IT 和 OT 系统之间插入了一层,称为 DMZ 层。DMZ 指的是军事术语 “非军事区”,对客户自动化解决方案的每项请求都必须通过位于 DMZ 区域的跳转站。从那里,请求通过 VPN 传送到 OT 层,每个 PLC 都受到防火墙的进一步保护。

该解决方案是根据国际安全标准 IEC 62443 构建的,NTO 阻止意外流量的一种方法是通过所谓的强化。

“我们在所有交换机上都使用了强化功能,这意味着所有不需要的设备都已关闭。默认情况下,所有内容都被列入黑名单。如果客户需要连接新组件,我们必须先激活协议。因此,你不能随便过来将自己的设备连接到任何地方的网络。” 来自NTO Automation的软件工程师詹恩·斯托姆·詹森说。

Siemens 最适合工业

NTO Automation 使用西门子组件构建了整个系统。通信由 SIMATIC Soft PLC 处理,所有控制都在分散的 PROFINET 上进行。从 DMZ 到 OT 的整个网络都是冗余的,OT 层由多个冗余环构成,其中数据流量可以在不到 200 毫秒的时间内切换方向。

“我们之所以选择西门子,是因为他们拥有最适合工业的设备。他们提供适合工业环境的工业产品,并且可以提供带有防火墙的完整安全包。当其他人考虑出售一些开关或组件时,西门子是唯一向我们提供这种建立安全 OT 网络的方法的公司,” 库尔特·诺德霍尔特说。

库尔特·诺德霍尔特,NTO Automation的大客户经理。

库尔特·诺德霍尔特,NTO Automation的大客户经理。

与 Siemens 客户经理产生共鸣

西门子客户经理拉斯·亨里克·詹森对这份声明既高兴又认可。

“在西门子,我们非常关注 OT 内部的网络安全。近年来,我们看到了一些可怕的例子,说明黑客攻击可能对大公司的财务造成什么影响,尤其是在较旧的设备中,存在生产系统得不到良好保护的风险。如果我们将此与工业4.0的整个开发相结合,在工业4.0中,生产和管理数据需要更加自由地流动,那么控制运营技术的安全性就极为重要,” 他说。

拉斯·亨里克·詹森也很高兴为这个极其安全的装置的开发做出了贡献。

“西门子在安全领域的角色主要是作为顾问,我们协助我们根据IEC 62443安全标准制定解决方案。能与有才华的人一起帮助突破安全界限总是很高兴的,” 他说。

NTO也不是新工厂的唯一供应商。工厂中还有其他供应商参与了各种子系统。现在,他们所有的设备也都封装在带有防火墙的 PLC 后面。

Lars Henrik Jensen,西门子客户经理

Lars Henrik Jensen,西门子客户经理

“其他供应商还必须通过我们的跳转站才能访问他们的组件。但是我们管理得很好,而且我们还与客户的IT部门进行了良好的合作,” 库尔特·诺德霍尔特说。除了安全性外,管理人员可以自由收集统计和优化所需的数据对客户来说也很重要,而该解决方案并不能阻止这一点。

适用于两层楼的四台平板电脑

客户的新工厂分为两层,当你在工厂里四处走动时,你会看到无人驾驶卡车,即自动导引车,它们通过西门子路由器的无线网络进行控制。

自动化系统的许多组件可以通过放置在工厂各处的四台平板电脑进行操作,这意味着只能由两个人管理操作。网络和 SCADA 的维护由 NTO 通过服务协议处理,因为最终客户更愿意将安全维护工作留给专家。

DI 网络研讨会大文本

浏览我们的工业安全系列网络研讨会

只要你喜欢,所有网络研讨会都可以按需观看。