Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

NOVVA 数据中心实现零停机时间

没有停机,没有能源或水的浪费 — NOVVA 数据中心采用由西门子 Desigo PXC 控制器控制的无水冷却来保护数据中心的正常运行时间和环境

NOVVA 使用创新的控制器来提高可持续性并实现全天候正常运行

NOVVA Data Centers 在犹他州、科罗拉多州和内华达州拥有并运营最先进的批发和多租户托管数据中心。NOVVA 秉承数据就是未来的理念,努力确保他们的数据中心不会停留在过去。该公司旨在通过深思熟虑的创新技术实施将数据中心行业推向未来。在收购科罗拉多斯普林斯的现有设施时,NOVVA需要升级其技术,以实现公司超积极的可持续发展目标。一个关键步骤是从水冷转向空气冷却;但是,这种升级需要更复杂的控制系统。为此,NOVVA及其控制合作伙伴霍尔布鲁克服务公司信任西门子及其Desigo PXC控制器。

最大的回报是我不必担心任何事情。我的团队正在得到他们需要的其余部分。他们对正在使用的设备感觉良好,也充满信心。一切正常。
史蒂芬·博伊斯, 副总裁, 关键任务,没有

观看现实世界案例研究

经得起未来考验的控制器,非常适合数据中心应用

在数据中心,冷却和其他系统必须全天候运行。任何停机都是重大且可能代价高昂的中断,短短几秒钟的故障可能造成数百万美元的损失。Desigo PXC控制器不仅具有NOVVA所要求的可靠性,而且还具有灵活性。由于能够控制水冷和空气冷却操作,Desigo PXC系统可以预先安装,然后无缝处理迁移。

在工业环境中,三名男子聚集在敞开的配电盘周围。中间那名身穿浅蓝色衬衫的男子正在向面板打手势,同时与另外两名男子说话,一人戴着黑色帽子和浅蓝色衬衫,另一人穿着深蓝色衬衫。背景中可以看到大型彩色管道和黄色枪管。

更高的冗余和响应能力,让您高枕无忧

由于正常运行时间非常宝贵,冗余对数据中心的所有部分都至关重要。这包括NOVVA科罗拉多斯普林斯工厂的四台制冷机和两台制冷机组,以及相关的冷却塔、泵和风扇。Siemens PXC 控制器采用扁平架构,提高了冗余性——如果一台制冷机出现故障,其他三台可以立即进行调整,使设施保持在合适的温度并避免过热。自安装PXC以来的头一年半中,该设施的停机时间为零。

下载信息图

Siemens PXC 控制器使我们能够灵活想象我们能做什么,并拓展以前认为可能的极限。
David Carpenter, 控制管理器, Holbrook Service

Desigo PXC 控制器:从头到尾都很简单

Desigo PXC系列控制器可提供更高的数据处理能力和内存。

关于 NOVVA 数据中心

NOVVA 是一家私营公司,在犹他州、科罗拉多州和内华达州拥有最先进的批发和多租户托管数据中心。它提供超可扩展的数据基础设施和一站式数据中心解决方案,可轻松定制以满足特定需求。

NOVVA 的科罗拉多斯普林斯数据中心该市第一个大型多租户托管数据中心。这座占地68个区域的校园拥有大量的商业和连通性,拥有充足的环保环境空气,还有发展空间。

  • 可用土地:37 英亩
  • 建筑总面积:122,000 平方英尺,还有扩建空间
  • 可用电量:40MW 容量

科罗拉多斯普林斯变革背后的团队:

  • 史蒂芬·博伊斯,NOVVA 数据中心关键任务副总裁
  • 杰夫·格雷,高级控制工程师,NOVVA 数据中心
  • 霍尔布鲁克服务控制经理大卫·卡彭特
  • 产品和支持:Siemens 智能基础设施