Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

绘制通往更智能未来的道路

摩根州立大学位于美国马里兰州巴尔的摩的中心地带,正朝着成为更智能、更高效的城市校园迈进,这座校园对于学生、教职员工以及整个社区来说更具可持续性和弹性。

改善基础设施以实现卓越运营

摩根州立大学(MSU)通过其十年战略计划 “摩根2030年转型:引领未来”,旨在对校园进行实质性改造,为学生提供健康、安全、可靠和更具弹性的学习环境。

节省大量成本

通过数字化投资基础设施和现代化有助于使摩根西特大学变得更智能、更节能。仅四个转型阶段中的第一阶段就保证节省约1000万美元。

卓越运营

其智能校园路线图的实施将使摩根州立大学转变为一个高性能、更可持续的校园,拥有健康、安全、可靠和舒适的生活和学习环境。

机构成功的长期计划

摩根州立大学的目标是获得卡内基R1地位,但面临挑战:多样的校园基础设施、不同的系统和延期维护。实现这一愿景并为其提供资金似乎让人不知所措。

Select...

密西根州立大学领导人与西门子和马里兰州清洁能源中心密切合作,制定了愿景和计划,通过分阶段的努力、合作和创新,实现校园转型。西门子金融服务(Siemens Financial Services,SFS)提供资金并使用一种独特方法帮助密西根州立大学实现其愿景,其中包括利用联邦拨款、替代融资、通过节能为设施升级和提高能效提供资金,以及加速折旧以实施可再生能源系统。

这些措施仅在第一阶段就保证节省约1,000万美元。到第四阶段结束时,校园的温室气体排放量将减少多达65%,整个校园将变得更智能、更高效。

降低能源成本

西门子能源和绩效服务结合了发电和配电、能源管理、建筑管理和资产性能优化方面的专业知识,将帮助摩根州立大学每年节省1,500兆瓦时的电力、3,656兆瓦时的天然气和1,905公吨的温室气体排放。这将转化为每年节省213,126美元的能源成本,并产生330.190美元的公用事业回扣。最重要的是,这些措施将使每年节省55,000美元的运营成本。

智能能源管理

Building X能源管理仪表盘和分析平台以及Desigo建筑管理和SENTRON电源管理软件的实施将集成80个现场面板和475个单元控制器。整个园区的7,500个数据点将用于跟踪能源密集型设备的性能,提高能效,甚至降低维护成本。

最先进的消防措施

消防包括探测、警报、疏散、灭火和危险管理,是大学基础设施的重要组成部分。系统必须是最新的,以确保可靠运行,在发生火灾时保护人员和资产。这就是为什么该大学通往卓越运营的道路还包括测试和检查所有现有系统和设备,升级1,698个通知设备,以及安装17个新的火灾报警控制面板系统和1,595个新设备。

更好的照明,更少的能源需求

与 LED 照明设备一起安装的发光传感器将显著降低校园的能源需求。这些传感器可测量环境光线、温度、表明人们在房间内的运动以及当前的能耗,从而实现空间和能源利用的全面优化。

充分利用给定的预算

在预算紧张的时期,世界各地的高等教育机构要实现雄心勃勃的可持续发展和碳排放目标就更具挑战性了。特别是在美国,延期维护是许多学院和大学面临的另一个重大挑战。老化的建筑需要翻新、基础设施、暖通空调、管道、电气系统和建筑围护结构的现代化。根据教育设施专业人员协会APPA的说法,集体积压的

延期维护金额为112亿美元。除了利用可用的联邦资金外,其他融资选择对于应对这些挑战可能至关重要。

为了成长为注定要成为的领导者,我们的学生需要一个健康、安全、可靠和有弹性的校园环境。与 Siemens 合作,为社区开发更可持续的学习和教学环境,使我们朝着积极的方向前进。
大卫威尔逊,Ed.D., 主席 , 摩根州立大学