Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

展会业务的良好气候

法兰克福展览依赖西门子前瞻性和高效的楼宇自动化。西门子和第三方提供商的所有建筑技术都将支持 BACnet 并迁移到 Desigo CC

迈向楼宇自动化未来的重要一步

法兰克福展览馆室内

法兰克福展览公司成立于 1907 年,是世界上最大的贸易展览会、会议和活动组织机构,拥有自己的展览场地。得益于其最佳的交通连接和基础设施,主大都市是参展商和参观者的首选地点。展览场地上有11个展厅,建筑面积约为592,000平方米。它们要高效且经济高效地实现自动化。

挑战

目前,法兰克福展览中心安装了大约60,000个SiclimatX数据点和来自第三方提供商的大约20,000个数据点,每个数据点都有自己的建筑物管理系统和几个自给自足的BACnet控制器。大量的建筑技术将转移到一个通用、面向未来的系统中,该系统基于中立的数据通信协议 BACnet,该协议还集成了现有的房间预订系统。

解决方案

迁移概念将所有建筑物与建筑物管理平台连接起来我遵循CC。自动化清单通过已安装的 Simatic S7 工作站以及现有 Simatic S5 工作站的物联网网关直接集成到平台中。转换完成后,将为展会整合约14万个数据点和约6,000张图像。将来,每位大厅主管以及服务技术人员将能够直接或远程访问建筑物管理系统。展会的房间预订系统也已集成到Desigo CC中。

好处

Desigo CC 提供开放的、面向未来的技术平台,为整个楼宇自动化系统提供高度的舒适度、灵活性和一流的能效。借助Desigo CC,展会将受益于开放的、支持BACnet的系统平台,该平台集成了已安装的技术,大大减少了工作量。得益于 20 个操作台,所有大厅管理员都可以直接访问 Desigo CC。与Siemens签订的维护合同可确保在需要时为展会提供快速、有效的支持。

以最少的努力实现全面现代化

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

BACnet 集成了以前的技术

60,000个SiclimatX数据点和2万个第三方数据点将通过BACnet连接到新平台。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

Desigo CC 组合在一个平台上

Simatic 自动化工作站 S5/S7 以及第三方供应商的工作站集成到 Desigo CC 中,工作量显著降低。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

平台集成了现有系统

展会自己的安全和房间占用系统现在通过建筑物管理平台进行控制、监管和监控。

方框内的复选标记,可能表示任务已完成或已验证。

维护合同确保最佳支持

例如,与西门子签订的维护合同通过安全的CRSP连接提供快速而有效的远程故障排除。