Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个人正在使用蝶泳在游泳池里游泳。

中压蓝色 GIS

借助创新、环保和数字化解决方案,潜入可持续发展的未来。借助我们用于中压电源的蓝色 GIS 产品组合,您可以为能源转型和数字化转型做好准备。

你准备好实现可持续发展了吗?

Siemens blue GIS 通过有助于保护我们星球的创新解决方案帮助向可持续发展转变。清洁空气是一种源自自然气体的绝缘介质,存在于环境空气中。作为一种不含氟气体的绝缘材料,它几乎消除了对环境的负面影响,从而使电网变得更具可持续性。Blue GIS 可帮助您满足最新的监管标准并显著减少二氧化碳排放。

使用蓝色 GIS 实现透明

Siemens EcoTech 标签通过提供全面的环境性能数据,提高了西门子蓝色 GIS 产品的透明度。这种透明度使客户能够了解这些产品的可持续发展认证,包括低碳材料的使用、可回收性和整体环境影响。这种透明度使客户能够做出符合其可持续发展目标的明智决策。

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

为无氟气体技术提供动力

通过简要了解创新仿真和协作工程如何打造无 SF6 的 “蓝色” 开关设备系统,进一步了解西门子的创新。见证塑造能源可持续未来的突破。

实现循环经济

blue GIS 采用以生态设计为中心的方法,通过使用高度可回收的材料实现循环经济。

遵守法规

我们根据 ISO 14021 提供符合 REACH 标准的材料声明、生命周期评估 (LCA) 和环境产品声明(第二类)。此外,材料影响分析是我们设计思维的一部分。

选择可持续发展领导者

Blue GIS 产品在其整个使用寿命内均可实现免维护运行。再加上他们使用可持续设计和清洁空气作为绝缘介质,使他们成为可持续发展领域的领导者。

减少您的碳足迹

我们基于清洁空气绝缘的蓝色 GIS 产品保持了与传统气体绝缘开关设备相同的尺寸,这进一步减少了产品的碳足迹。

跟含氟气体说再见

用作绝缘介质的清洁空气由天然气制成,不含六氟化硫或任何其他含氟气体,从而确保蓝色 GIS 产品符合法规。

享受经久耐用的设计

在正常使用条件下,蓝色 GIS 的预期使用寿命至少为 40 年——这样可以保护自然资源。

配电 — 经过数字优化

通过智能使用可再生能源和高效技术,我们可以减少能耗并最大限度地减少我们的生态足迹。现在是利用数字化提供的机会来提高安全性、效率和可持续性的时候了。blue GIS 产品提供了创新技术的优势——从自动化到保护和监控。

现代玻璃办公大楼,绿色窗户和蓝天下的弧形建筑

自动化

我们的SICAM产品组合可满足输电和配电中的远程和自动化应用,将自动化和远程控制提升到一个新的水平。

保护和测量

我们的蓝色 GIS 产品组合提供来自 SIPROTEC 和 SICAM 系列的卓越保护和测量设备。

监控

通过对温度、湿度、局部放电、气体密度、负载流量和断路器进行持续状态监测,受益于更高的可靠性。

物联网

借助可扩展的Xcelerator IoT SaaS解决方案Electrification X,我们在一个完全集成的物联网套件中应对能源转型的关键挑战。

开始你的旅程