Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

低压配电中的能量监控

透明的能耗数据是优化措施的基础,这些措施旨在降低工业运营、建筑物和基础设施的电能消耗。能源监控使您能够在高电价和更严格的能效准则下采取行动。

为什么要使用能源监控软件?

识别峰值负荷,确定优化潜力,并创建能源报告以记录能源状态和提高的能源效率,以进行能源管理:要做到所有这些以及更多,作为运营商或服务提供商,您需要一款智能能源监控(也称为功率监控)软件,通过分析测量数据来透明地了解低压配电系统的电力流量和消耗。

关键优势

象征透明度的图标。

享受电力流和消耗的透明度

  • 使用具有测量和通信功能的 SENTRON 设备记录所有消耗数据
  • 可视化和分析功率流量和消耗
  • 使用全面的报告作为当前状态和优化的可见证据
象征着成本下降的图标。

降低功耗和成本

  • 根据收集的数据识别优化潜力
  • 定义适当的措施以消除能源浪费和效率低下
  • 通过实施有针对性的措施来提高能源效率,减少能耗
显示笔记本电脑屏幕和数据的图标。

支持您的运营能源管理

  • 通过分析记录的数据来评估能效的当前状态
  • 通过持续的监控和记录展示持续改进
  • 通过经过 ISO 50001 认证的能源监控系统遵守法规

特色功能

基于软件的能量监控使您的能量流透明

智能 SENTRON 软件解决方案可透明地了解您的能耗和流量。这使您能够提高配电系统的能源效率和可靠性,降低成本和二氧化碳排放。怎么样?很简单:SENTRON Powercenter 3000 即插即用解决方案可准备功率值、电流、电压、功率等设备数据。然后,您可以通过网络界面或在公司网络中本地使用基于电脑的SENTRON PowerManager软件对这些进行评估。另一种选择是通过西门子云应用程序(例如Electrification X和Building X)以及第三方提供商提供的基于云的解决方案对它们进行可视化和分析。这使您能够快速可靠地确定优化潜力,无论是针对单个建筑物和工厂、分布式园区结构还是多个地点。

使用 SENTRON Powercenter 的屏幕
采用 SENTRON 设备和 SENTRON 软件解决方案的数字化低压开关设备的配置示例

能源监测的测量点概念:你测量什么,在哪里测量,用什么来测量?

能源监控的相关数据由具有通信功能的测量设备(例如 SENTRON 测量设备)提供,它们非常可靠地记录您的能耗。具有测量和通信功能的保护和开关设备,例如SENTRON产品组合中的设备(已安装在许多工厂中)除了常规任务外,还可以记录能源数据。这意味着系统中的现有硬件通常可以继续节约成本和资源,并集成到能源管理系统中。必须使用特定的方法将功率计量集成到配电系统中。协调良好的测量点概念至关重要。

了解更多:

一般规格:在哪里测量什么

测量点概念:SENTRON 测量设备快速选择指南

能源监控如何支持《欧盟能效指令》?

《欧盟能源效率指令》是欧盟绿色协议的一部分,旨在到2050年实现气候中和,到2030年减少55%的排放。成员国必须在全国范围内实施——德国通过《能源效率法》(eNeFG)来实施该法案,设定了新的公司要求。

能源监控是遵守欧盟能效指令的基础

德国《eNEFG》或《欧盟能源效率指令》要求实施符合 ISO 50001 的能源管理系统 (eNMS)。它涉及公司的几个步骤——从制定运营能源政策到最终认证。为确保合规,必须仔细协调能源采购、供应和使用方面的措施。

能源监控系统是实现 ISO 50001 中设定目标的重要工具。这些系统使公司能够使用基于软件的解决方案捕获所有生产和辅助系统的电流,分析能耗,确定潜在的节约并得出优化措施。这为持续改进所需的过程提供了支持。

白皮书:轻松实现能源目标

网络研讨会:实现符合标准的能源管理的简单方法

作为规划者、系统集成商或运营商,我该如何实施能源监控?

要为运营能源管理建立一个高效、可持续的能源监控系统,从规划者、系统集成商到运营商,所有利益相关者的参与都至关重要。我们的 SIMARIS 和 SENTRON 软件工具涵盖了从规划到运营的整个过程。请在下方了解您需要记住的内容——并查看此页面上的资源部分以获取更多建议。

从即插即用到专家级别的解决方案

探索资源

网络研讨会和视频

网络研讨会 | 电源监控

视频 | 运行中的 SENTRON 监控软件的好处

白皮书

白皮书 | 轻松实现能源目标

白皮书 | ISO 50003:强制验证

白皮书 | 使用 SENTRON 实现配电数字化

文章、指南等

文章 | 通过功率监控提高能源效率

快速选择指南 | 用于能量监控的 SENTRON 组件

快速选择指南 | 用于能量监控的 SENTRON 软件

招标规格:能源系统和监控