Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

节能与治疗有什么关系

Bremerhaven-Reinkenheide诊所与西门子一起对建筑和工厂技术进行了现代化改造,资金来自能源绩效合同,这抵消了节省的资金。

用很少的能量消耗就能成功治愈

医生、护理人员和医疗技术为康复的成功做出了决定性的贡献。还有建筑和工厂技术。因为它为患者和工作人员提供了安全的护理和舒适的条件。不来梅港医院也是如此。市级急诊医院拥有14个诊所、一个研究所和一个医疗中心。大约有1,900名员工在这家拥有723张床位的医院工作。该诊所运营商受益于与西门子签订的能源绩效承包项目。

挑战

经过将近30年的运行,1970年代的技术系统已不再符合当前的技术水平。例如,Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide GGmbH决定对该公司的能源效率进行现代化改造,同时签订节能合同。亮点:通过节能,在为期十二年的主要服务阶段对投资成本进行了再融资。Siemens 保证了这一点,同时确保系统得到持续优化。

解决方案

经过全面的需求分析,Siemens 对供暖、通风和空调系统、建筑物管理系统、安全电源以及消毒和厨房技术等进行了现代化或更新。共实施了大约 120 项个人措施,并建立了超过 100 米的能源数据管理系统。许多创新理念为成功的节能做出了贡献。示例:Desigo 建筑管理系统的负载管理系统将电力负荷峰值转移到非高峰时段。

优点

超过900万欧元的节能措施初始投资由Siemens通过合同担保节省的能源成本进行了再融资。该市立医院在主要服务阶段总共节省了约1,250万欧元的能源成本。为此,二氧化碳排放量减少了42,400多吨。一个有利的副作用:外滩获得 “节能医院” 的批准印章,从而提高员工和患者的满意度。

节省的资金远远超出了预期和预期。得益于能源性能收缩过程中的持续优化,与现代化相比,我们现在节省的能源增加了40%。
于尔根·布鲁尔, 诊所技术和施工负责人

能源绩效合约:您的节约之路

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

投资成本的再融资

现代化建设耗资超过900万欧元——在主要工作阶段的12年中,他们获得了完全的再融资。

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

更新整个技术

采暖、通风和空调系统、建筑物管理系统、电力供应以及消毒和厨房技术都进行了更新。

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

永久支持和优化

能源绩效合同涉及对系统的持续审查和调整,以使其以最佳和高效的方式运行。

cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c-Haken-Availity-deeplue-640x360

可持续节能

在主要服务阶段共节省了1,250万欧元的能源成本。二氧化碳排放量减少了超过42,400吨。