跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

创建更高效、更现代的电力系统

魁北克水电公司选择西门子对其 Saint-Chrysostome 变电站的保护和控制系统进行现代化改造。从自动化到网络安全,这家电力公司现在正朝着数字化未来迈进。

应对现代化和网络安全

Hydro-Québec必须用配备网络安全工具的现代数字技术取代过时的系统。该试点项目提供了必要的解决方案,并建立了能够应对重大挑战的强有力的伙伴关系模式。这是为生命服务的聪明才智。

西门子的创新通过自动控制系统和先进的网络安全技术推动魁北克水电走向更光明的未来

在依靠20世纪80年代安装的电磁技术之后,魁北克水电公司意识到现在是利用数字技术对其保护和控制系统进行现代化改造的时候了。遵循变电站自动化的黄金标准(IEC 61850),目标是启用一系列新功能,最重要的是端到端的远程监控和维护。同时,鉴于最近全球电网的脆弱性,需要解决网络安全问题。

该公用事业公司向市场提出了一项独特的要求——就如何使用基于市场的解决方案建造新的变电站提出建议,但仍通过与魁北克水电公司自己的专家密切合作来完成。

西门子提出的投标符合要求——卓越的技术、提供支持的优秀人才,以及能够在短时间内以具有竞争力的价格交付所有支持。

魁北克水电公司客户案例
魁北克水电公司客户案例

应对挑战的敏捷性、灵活性和创新思维是该项目的标志。例如,为了确保 Hydro-Québec 在质量控制方面高枕无忧,Siemens 构建了该解决方案的复制品并将其安装在其保护和控制实验室。

在部署之前,它在IT和网络安全环境中使用PAC系统模拟器进行了测试。同样在网络安全方面,西门子利用其全球首个 IEC 62443 认证来提供复杂的工具。

现在,该电站已全面投入运营,未来变电站现代化的模式已经建立,魁北克人民可以期待获得诸如增强可靠性之类的好处。

从投标到调试,甚至之后,我们与西门子的关系都非常好。
米歇尔·拉瓦利, 魁北克水电公司
魁北克水电公司客户案例

魁北克水电合作

魁北克水电公司不只是想要新技术。他们希望合作伙伴能够帮助更快、更有效地执行项目——从供应商提供盒子转向真正的协作来设计和部署端到端解决方案。

Siemens和Hydro-Québec的员工——负责运营、信息技术、电信和网络安全——作为一个团结一致的部门通力合作,争取在大约一年的时间内实现变电站的全面调试。

这几乎是该公用事业公司通常执行类似项目所需时间的一半,即使它是第一个重新整合了OT/IT/电信/网络安全技术的61850融合项目。

西门子在这个试点项目中所做的工作反映了真正的 “能做” 的团队合作精神,无论是专家与魁北克水电公司的同事合作编写所有自动化和网络安全技术的投标文件、合同、工程或采购,还是与参与建筑本身建造的分包商的关系。

开创变电站自动化的新时代

随着几十年前的保护和控制系统被符合IEC 61850标准的最新数字自动化解决方案所取代,Hydro-Québec的分散资产现在可以进行远程监控和管理。这推动了效率的重大提高,降低了员工的健康和安全风险,并降低了员工开车前往远程站点的频率。由于集成到软件包中的技术包括网络安全,网络可靠性被视为向数字化未来过渡的关键部分。

最后,西门子交付了预先设计的预制变电站,包括所有的保护和控制面板、布线和人机界面屏幕,该变电站是根据魁北克水电公司的所有特定要求制造的。自动化的所有编程都经过配置——顶层采用了符合 IEC 62443 标准的强化网络安全架构——以提供完整的端到端解决方案。从规划和建造到测试和调试,一切都以一站式方式交付。

随着一切顺利运行,现在已经建立了可以持续数十年的基础。

魁北克水电公司客户案例

创建更安全、更高效、更现代的电力系统

魁北克水电公司选择西门子对其 Saint-Chrysostome 变电站的保护和控制系统进行现代化改造。从自动化到网络安全,这家电力公司现在正朝着数字化未来迈进。