Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过电气化实现脱碳

由于采用了由 Siemens 标准组件制成的混合动力系统,用于架空线路建设的轨道车辆的燃料消耗量减少了一半。借助强大的电池,工作设备可以电动操作。

为了使铁路运营可靠、安全地运行(SBB网络每天有超过10,000列列车运行),必须定期检查、维护架空线路,并在必要时进行维修或更换。为此,使用了特殊维修车辆,将升降平台、起重机、机器和所需的材料运送到维护部门——通常是在晚间时间表暂停时。机车将维修车辆拉到施工现场,在那里它们使用柴油发动机运行。最近,五辆混合动力轨道车辆已用于架空线路作业,由西门子 1PH8 Simotics M 紧凑型同步电机和四节锂离子电池提供动力。

货车的 “升级再造”

混合动力维修车脱颖而出:黄色底盘与时尚的LED灯相比引人注目。但是,自动化专家Späni Elektro-Mechanik AG的首席执行官拉尔夫·凯斯勒透露,与机器制造商Tafag AG共同开发和制造混合动力汽车的首席执行官拉尔夫·凯斯勒透露:“起落架由一辆以前的货车组成。这已完全恢复。我们拆除了汽车的一个车轴,改为安装了 69 kW 的 Simotics 紧凑型同步电机。”该解决方案的一个优点:这些汽车已经通过认证。完成新开发并获得所有批准将涉及非常高的成本。

通过与 Siemens 的紧密合作,我们得以在混合动力技术领域积累了大量的专业知识。
拉尔夫·凯斯勒, CEO, 西班牙机电股份公司

前车区域被所谓的能量模块占据,这是一种令人印象深刻的结构,还容纳了驾驶室。它包含一台带颗粒过滤器的 15 kW 柴油发电机、Sinamics S120 驱动系统、四个电池、带有两个用于操作和电池管理的 S7 控制装置的电力电子设备、整个液压系统以及制动气动装置。

可加热能源模块外部的组件采用 “Siplus extreme” 设计,适用于特别恶劣的环境条件:机械、化学或生物压力、冷凝和低至零下 25 度的温度不会损坏组件。

最多可节省 50% 的燃料

采用升降平台结构,车辆重约37吨。由于重量很高,即使高达 14 米的平台在两条轨道上向侧面摆动得很远,也无需支撑赛车。这种工作便利性受到维护人员的赞赏,因为在半夜和各种天气条件下进行架空线路工作通常是一项挑战。

新维修车辆的首次出行前景看好:凯斯勒估计,新的柴油发动机消耗的燃料比之前的发动机减少了50%。如今,内燃机(如果有的话)仅用于为电池充电,并且始终在理想的工作点上运行。甚至它的残余能量也会流入电池。一旦它们充足电量,发动机就会自动关闭,车辆将恢复电气运行。