跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

彻底改变工业热量生产

广州能银热泵科技股份有限公司(Ltd.

广州能银热泵技术有限公司(Ltd)

广州能银热泵科技有限公司位于广东省,是高温热泵创新的领导者。Nengyin以佛山市为基地,致力于开发高效、高性能的加热技术。十多年来,西门子一直是关键合作伙伴,致力于实现Nengyin的使命,即通过开创性的解决方案彻底改变高温热泵行业。我们正在共同突破工业供暖的界限,设定新的行业标准,并在可持续解决方案方面处于领先地位。

挑战

在寻求领导高温热泵领域的过程中,广州能银热泵科技有限公司面临一些挑战。主要的痛点是需要进行技术创新,以确保其热泵应用的最大效率和可靠性,特别是在开发可靠的高温运行解决方案,同时优化系统设计以提高安全性和效率方面。

大型绿色和白色工业热泵机组在宽敞的工厂环境中显而易见。该装置在蓝色散热片上采用错综复杂的白色格栅。在背景中,在带有裸露横梁的高天花板下可以看到其他工厂设备和黄色工作台
西门子产品的图片:制冷阀 MVL702 和驱动器

解决方案

为了应对这些挑战,西门子开始与广州能银热泵技术有限公司(Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., Ltd.)密切合作,制定量身定制的解决方案以满足他们的特定需求。Siemens 开发了包括以下组件的定制整体解决方案,而不是一刀切的方法:

  • MVL702 磁力膨胀阀:更高的工作温度极限(最大 130 ℃)、精确的流量控制、速度和阀门精度,通过将过热度调整到最低水平但稳定的运行点来节省能源。
  • Climatix C400 控制器:提高系统管理的精度。
  • 定制控制应用程序:量身定制的软件,可与现有技术无缝集成,经过精心打磨,以满足广州能银独特的控制逻辑和特定的操作要求。
  • 蒸汽压力和温度传感器。

这种定制方法不仅符合而且超过了所需的严格标准,从而确保了最佳性能和可靠性。

该解决方案如何帮助客户解决挑战

在 Nengyin 最先进的实验室进行的变革性试点测试中,Siemens 量身定制的解决方案标志着性能的重大飞跃。

Climatix IC 网页界面的屏幕截图,显示了 “CompRatio” 趋势图。该图显示了在 2024 年 9 月 29 日下午 5:00 至晚上 8:00 的时间窗口内,两条线,红色和绿色,在 Y 轴上大约在 5 点到 9 点之间波动。在主图表下方,绿色填充区域图显示了同期的 “unit1.dispStatus.comPratio2”。该界面还显示导航选项,例如 “工厂仪表板”、“数据点” 和 “警报”

180% 高 COP(系数性能)

加热阶段的COP增长了令人印象深刻的18%,超过了竞争对手的基准。

130 摄氏度 运营

更高的温度承受能力,可实现 130°C 的运行,将客户定位为领导者。

20 分钟 排放过热控制

在实现目标过热度方面取得了突破性的加速,速度提高了3倍——20分钟而不是60分钟。

7.1 压缩比

卓越的效率,与竞争对手的 7.5 相比,压缩比明显降低,为 7.1。

客户福利

Nengyin通过西门子先进的系统实现了竞争优势,在保持能源效率的同时,将其工业加热温度推高至130°C以上。这显著节省了能源成本,并增强了Nengyin对环境可持续发展的承诺。

一个蓝绿色温度计图标,其灯泡中显示 “130”,旁边是蓝绿色向上的箭头,全部显示在黑色背景上。这表明温度承受能力增强。

耐高温能力

支持在 130°C 以上的温度下运行,将客户定位为高温应用领域的领导者

插头图标,电线环绕树叶插图能效

能源效率,COP 提高 18%

我们的技术显著降低了最终用户的运营成本和环境足迹。

可持续发展目标设定和路线图信息图,带有绿色背景和各种图标和文本。

战略伙伴关系

通过先进、节能的热泵解决方案,使我们的客户能够实现其行业主导地位的目标。

测试结果证实了该解决方案在提高高温热泵整体性能方面的切实好处。它完全符合此类高性能热泵应用的严格要求。
林春文先生, 总经理, 广州能义

开启您的旅程