Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一群人在数据中心讨论绿色能源。

波罗的海国家最环保、最大的设施

绿色能源运营商与西门子合作开发了波罗的海地区最大、最安全和最可持续的数据中心。作为主要承包商,西门子帮助交付了一座绿色设施,该设施将世界一流的可靠性、安全性和连接性与卓越的增长潜力相结合。

绿色能源数据中心

占地14,500平方米的绿色能源数据中心位于爱沙尼亚塔林,于2021年1月至2022年2月期间完工。凭借31.5兆瓦的园区电力,西门子技术(例如Desigo CC、EPMS、WSCO)和人工智能驱动的优化确保了该地区最先进的数字基础设施的高效冷却、智能能源管理和无缝扩展。

领先的人工智能、感官和高压创新

能源配置器图标

探索人工智能驱动的冷却优化

西门子利用人工智能驱动的空白空间冷却优化 (WSCO) White Cooling Optimization (WSCO) 系统改善了能源消耗,该系统可根据需求自动调整冷却时间。

电气插头的图标

依靠基础设施的可靠性

西门子通过三条生命线确保可靠的电力供应:Sivacon 8PS 母线、Simosec 中压开关设备和 Siemens Energy 高压系统。

房子周围的手形图标

安全措施让您高枕无忧

Greenergy 数据中心大楼拥有 3,000 多个基础设施和环境传感器,全天候监控,以最大限度地提高安全性。

可靠性、安全性和连接性

Close up of fire flames with sparks on a black background

火灾预防

每个服务器机房都配备了自己的减氧防火系统,该系统与非常精确的烟雾探测系统配合使用,可以立即检测到任何火灾。此外,所有技术室都设计为独立的防火区域。

根据能源需求降温

温度管理是数据中心的主要能源使用来源。西门子使用人工智能支持的空白空间冷却优化 (WSCO) White Cooling Optimization (WSCO) 系统对其进行优化。当需求增加时,它会自动做出反应,调整单位和气流以满足负载要求。数据中心经理通过 Desigo CC BMS 控制系统和设施。此外,Power Manager 是 Desigo CC 的最新扩展模块,通过仪表板可视化数据中心的电气基础设施,为报告、趋势、分析、警报和 KPI 监控提供实时和历史数据。

Two men looking at data on computer screens
Two men walking through a data center facility

最大限度地提高基础设施可靠性的三条生命线

Sivacon 8PS 母线和 Simosec 中压开关设备以及西门子能源的高压系统确保了 Greenergy 的可靠电力供应。此外,变电站和发电厂的变压器通过两条冗余链路连接。不管怎样,如果两个连接均出现故障,则不间断电源 (UPS) 将激活。即使这项措施受到影响,还有另一条生命线:现场发电机可为系统供电长达三天,无需任何外部能源。

得益于这种精心设计的安全概念,该设施在基础设施冗余规模上达到了三到四级。

我们的单一供应商方法和 “德国工程” 质量标志使我们确信西门子是供应商——这一决定在项目过程中获得了绝对的回报。
Kert Evert, 创始人, 绿色能源数据中心