跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

布勒谷物创新中心

布勒位于乌兹维尔的新谷物创新中心是使用种类极其广泛的谷物等制成新产品的地方。Siemens 技术可确保大约 70 个系统(从分拣筛和研磨机到风扇)无缝高效地协同工作。

布勒于 2024 年 10 月在乌兹维尔开设了谷物创新中心 (GIC),以全面测试该行业的新创新和新的加工工艺。食品和动物饲料行业的创新工艺可以在这座五层楼的测试中心进行测试,该中心占地2,000平方米,拥有70多台机器。布勒饲料应用中心部门经理Lothar Driller表示:“借助GIC,布勒创建了一个多功能测试中心:其重点是流程优化、能源效率、最大可用性(部分通过使用预测性维护)等主题。

大局

布勒处理了GIC本身的所有与工程相关的方面,但完全依赖西门子技术来实现自动化和驱动技术。该项目面临的最大挑战在于端到端、面向未来的自动化,例如大型测试中心,包括安全功能的无缝集成。在这个 “磨坊主的游乐场” 上,电机、变频器和控制器等众多组件以及来自工业开关技术和低压配电领域的组件完美和谐地协同工作。Driller解释说:“例如,用于动物饲料生产的锤式破碎机可以高速旋转,并通过旋压来粉碎材料。”“电机必须承受较高的初始负载——这被称为重型启动。这由 Sinamics G220 高性能变频器处理,具有精确的速度和扭矩控制、灵活的硬件和软件选项以及集成的安全功能。我们赞赏 TIA Portal 中 PLC 和 HMI 无缝交互的方式。另一个优点:即使客户提供少量样品进行测试,精确的控制也使我们能够调整研磨速度以优化工艺参数”。

布勒参考报告 GIC 2

每台马达的正确起动

辊子朝相反方向旋转所产生的剪切力使辊磨机进行的研磨比在锤式破碎机中进行研磨要温和一些。为了减轻机器零件的压力,紧凑的 Sirius 3RW 软启动器可以让电动机缓慢启动。启动后,集成的旁路触点可确保电流直接流向电机,实现节能运行。软启动器提供的状态监控功能使计划维护工作变得更加容易,从而最大限度地提高系统可用性。为许多风扇供电更容易,但对系统来说同样重要。它们可以防止灰尘积聚——可能导致爆炸的灰尘。风扇通过 Simatic ET 200SP 电机启动器驱动。实时测量额定电流和全面的诊断数据使精确评估风扇的运行状态成为可能。

有价值的数据

GIC 的五个楼层均包含多达十个配备西门子组件的控制柜。布勒自动化铣削解决方案负责人斯特凡·苏纳强调说:“可靠的电力供应对我们至关重要。”控制柜的主开关是 Sentron 3VA 紧凑型断路器,具有电流、电压和能量值的集成测量功能。它们可以通过通用总线系统轻松集成到更高级别的能源管理和自动化系统中。这一概念可以防止故障、优化流程并可持续地提高整个系统的效率。在谷物创新中心,所有机器和工艺数据都通过 TIA Portal 集中记录,这使布勒能够在此基础上进行有针对性的评估和功能测试——从原材料进料到加工再到成品。TIA Portal 结合了硬件和软件:它可以实时分析通过变频器和起动器组件收集的能耗、温度或发动机负载等数据。布勒使用这些数据来优化工艺、测试新配方并评估单台机器或整条生产线的效率。

一起向前迈进

开发GIC从头到尾花了大约三年的时间,西门子大约在中途加入。Suhner 对这段时间有着美好的回忆:“对布勒来说,西门子不仅仅是一家供应商。这是一个可靠的合作伙伴。我们对这项技术非常满意。一切都运行顺利,不仅我们自己的测试运行良好,而且我们的客户也对GIC充满热情。我们收到了很多有趣的询问,而且预订得很好。”柔性系统是布勒和西门子之间合作前景光明的外在标志:“如果我们想测试未来对该应用有用的新技术,例如数字双胞胎,布勒对这种可能性持开放态度。我们期待着GIC未来的创新和联合开发。” 布勒西门子全球客户经理亚历山德罗·佩帕说。