为了满足某些类型的企业的需求,需要高度专业的消防安全系统。这就是为什么我们根据这些环境中通常存在的房间类型为一些典型的商业和公共应用开发了专用解决方案的原因。访问相应的市场页面以获取更多详细信息。

为了满足某些类型的企业的需求,需要高度专业的消防安全系统。这就是为什么我们根据这些环境中通常存在的房间类型为一些典型的商业和公共应用开发了专用解决方案的原因。访问相应的市场页面以获取更多详细信息。

为了满足全球对可再生、清洁和绿色能源不断增长的需求,目前对储能系统,尤其是锂离子电池的需求很高。电池制造商需要从端到端改善流程,以确保持续的业务连续性。在这种情况下,正确的消防策略至关重要。如果没有这样的概念,锂离子电池就会面临热失控的风险:这是一种电化学链反应,通过火灾、爆炸和有毒气体释放出高能量的热量。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
锂离子存储设施包含高能电池和高度易燃的电解质。此外,在最坏的情况下,它们容易快速点火和爆炸。此类火灾可能会对组织产生重大的财务影响。快速检测电解质气体颗粒并进行灭火是成功的消防概念的关键。探索我们为锂离子电池储能设施提供安全有效的消防解决方案。


Siemens 为电动汽车和停车库的充电基础设施提供消防安全解决方案。关键要素是快速探测和有效抑制,从而避免可能威胁建筑物稳定的多车火灾。最近的调查表明,当使用Siemens ASA技术进行快速检测时,高压水雾是有效的。
通过我们的整体方法,我们整合了先进的技术来创造不受干扰的空间,为人员、建筑物和运营提供全年保护。通过最大限度地减少停车场火灾隐患造成的风险,可以确保您高枕无忧。

火灾是发电厂经济损失的最大原因之一,尤其是在自动消防系统不存在或出现故障时。可靠地探测和灭火对于确保安全和防止财产和设备损坏至关重要。联系我们,了解有关燃气轮机消防安全的更多详情。

在保护数据中心方面,弹性消防不仅仅是停机的财务影响,还涉及避免社会混乱、保护声誉和保护生命。当每时每刻都很重要时,我们可以通过预防措施、及早发现初发火灾、快速启动响应和缓解数据丢失来帮助您做好准备。