Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Elvia 经得起未来考验的配电网管理

作为数字化转型的关键一步,挪威 DSO Elvia 使用我们的 Gridscale X 产品组合为其低压电网创建了 Digital Twin。通过从各种数据中获得见解,Elvia现在可以最大限度地利用现有基础设施并加速能源转型。

提高透明度、容量和效率

挪威最大的电网运营商Elvia负责运营、维护和开发覆盖面积略大于丹麦的电网。与许多欧洲的DSO一样,随着分布式能源资源的指数增长,Elvia正面临着来自能源需求增长和能源转型的众多挑战。今天,挪威是全球热泵和电子汽车销售渗透率最高的国家。这些事实凸显了电网扩建的需求——这需要时间,并且受到各种因素的限制。Gridscale X LV Insights使Elvia能够做出精确的投资决策,并从现有基础设施中挤出更多可用的电网容量。低压电网的 Digital Twin 为多个部门提供可靠的见解和实时透明度。

管理不断上升的电网复杂性

高 DER 穿透率增加了数据量和低电压复杂性。借助基于现有数据构建的 digital twin,操作员可以获得所需的可视性,从而更早地发现问题并更自信地引导电网。

更快地扩展托管容量

随着对光伏、电动汽车和热泵需求的增长,托管容量必须迅速增加。统一的数字电网模型可帮助运营商识别可用容量,优化资产,并在不进行新的扩建的情况下加快扩张。

确保稳定的电网运营

波动的进给量和不可预测的消耗量对电网稳定性构成了挑战。云端可扩展的安全软件可与现有工具顺利集成,即使在动态条件下也能确保可靠的电能质量。

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

保持较高的客户满意度

许多Elvia客户可以被视为 “专业消费者” ——不仅消耗能源,而且生产、储存能源并将其反馈到低压电网中。加上越来越多的大型太阳能和风能园区,这些发展使配电网更加不稳定,也更加不可预测。现在是将这个 “黑匣子” 变成透明的数据强国的时候了,这样 DSO 就能在客户打电话报告故障之前检测出故障。

通过使用 LV Insights,Elvia 能够充分利用 LV Insights 的全部优势 Siemens Xcelerator 还有 Gridscale X 产品组合,因为它可以无缝集成到其现有系统环境中,包括 频谱功率™ 7 ADMS。它使他们能够在不中断用户的情况下持续创新和顺畅更新。

统一网格模型作为事实来源

由于遗产系统的建立,数据和信息滞留在某些部门。利用LV Insights的网格模型构建功能,Elvia创建了一个完整而统一的网格模型,该模型可用作Elvia所有部门的智能数据转换器。过去控制室中包含的信息现在可以与更多的利益相关者共享。但这并不是唯一的优势,正如Elvia控制系统工程师约尔根·西弗森·阿斯鲁德所说:“我们的电网模型维护工作大大减少了,我们能够以更高效、更自动化的方式处理电压中断。”

Two grid operators view system status on a computer.
我们与西门子合作,部署了一款先进且面向未来的产品,这将帮助我们加快和应对能源转型。通过提高灵活性和对电网的监督,我们现在可以以更有效的方式管理我们的低压系统——从规划到运营和维护。
埃里克·詹森, 电网运营主管, Elvia

探索 Elvia 成功背后的电网解决方案