Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

数字双胞胎提高了苏黎世隧道的安全性

在公园里度过安静的夜晚,而不是噪音、灰尘和废气:施瓦门丁根公路隧道连接苏黎世 12 区的两部分,为整个社区增值。Siemens 正在帮助确保隧道中的通风系统为任何可能发生的事情做好准备。

把噪音变成自然

新的绿色空间,更清洁的空气,更牢固的连接

噪音、废气以及他们周围几乎无法逾越的隔离:所有这一切都已成为历史。隔音屏障改善了施瓦门丁根两部分之间的连接,保护居民免受噪音和空气污染的影响。此外,封面上的大型公园将用作市区中间的休闲区。

施瓦门丁根埃因豪森隧道 13

清洁空气的智能控件

对于复杂的控制任务,项目经理依赖 Siemens。控制器网络——包括更高级别的控制器 SIMATIC S7-1500 和 10 个本地控制器 — 保持隧道通风平稳运行,而 52 SIMATIC ET200SP 分散的外围设备实时监控状态并通过以下方式控制喷气风扇 SINAMICS G120X 频率转换器。

TIA Portal 可以轻松完成工程和编程,而基于 Web 的 WinCC 统一物联网视图允许直接在 S7-1500 控制器上进行简单的局部可视化。
马塞尔·巴赫曼, 常务董事, Autcomp AG

数字双胞胎而不是完全封闭

我们怎样才能确保在紧急情况下通风正常运行?为此,专门从事隧道通风的瑞士工程公司HBI Haerter开发了一种隧道通风模拟器,该模拟器在与西门子合作的Roveredo旁路项目中成功用作概念验证。得益于其创新的建模系统,HBI 仿真器允许与控制器进行交互并实现结果的实时可视化。巴赫曼还认识到使用数字双胞胎实现自动化的优势。这是因为要仿真的不仅仅是通风组件,还可以使用全集成自动化(TIA)门户中的虚拟 PLC SIM 高级控制器对控制器进行映射。因此,在现场安装设备之前,可以对各种场景进行模拟和测试。HBI项目经理西蒙·弗雷也在考虑施瓦门丁根居民,他们一直在努力降低噪音水平: “虚拟环境还有助于我们避免给居民带来进一步的不便。如果我们要进行真正的测试(出于后勤原因,这些测试必须在夜间进行),那么我们与风扇的合作将使居民保持清醒,因为风扇在满负荷运行时会像喷气式飞机一样响亮。”

Image - ONE - 2a62571d-0fe8-49ad-ae88-0d6fa96ab8c8

为未来的项目指明方向

由于进行了虚拟调试,瑞士联邦道路办公室(FEDRO)根本不必关闭这条繁忙的高速公路路段。FEDRO的操作和安全设备专家马库斯·艾森洛尔强调了这一点的重要性,因为任何封锁都将对北苏黎世地区的所有交通产生直接的深远影响。他可以想象,在未来的项目中也会使用类似的模拟。更重要的是,虚拟规划和调试是使用建筑信息模型(BIM)进行项目规划的绝佳补充,这在复杂的建筑项目中越来越常见。

开启您的旅程