Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

对冷成型驱动器进行 “调整”

位于门内多夫的恩斯特·格罗布股份公司为其最近开发的冷成型机配备了最新一代的Sinumerik控制装置。由于刀具轴的精确控制,机床的效率和速度给人留下了深刻的印象。

门内多夫制造的创新

凭借一定的 “修补匠心态” 和数十年的经验,恩斯特·格罗布开发了具有创新性和高要求的机器。最新开发的 “A9T” 通常用于固体材料加工,但也适用于金属板材的成型。在特别困难的齿轮以及钣金零件上的齿轮的辊压成型或冷轧中,使用所谓的断续分度工艺。

对控制的最高要求

精度是金属加工的重中之重,但时间也起着重要的作用。除了复杂的机械结构外,成型机的核心是西门子的新型高端数控控制系统Sinumerik ONE。它位于恩斯特·格罗布设计的控制柜中,由位于开姆尼茨的西门子组合技术工厂(WKC)制造。Sinumerik 结合了可编程逻辑和数字高性能控制,适用于高度动态的应用,因为它们是 Ernst Grob 日常生活的一部分。

在 Grob 冷轧中,我们将成型工件分成许多小步骤,因此即使使用高强度钢也能实现高成型。
安德烈亚斯·布雷切尔, 销售和市场经理, 在恩斯特格罗布

多方面的安全

Ernst Grob 机器的工程设计非常复杂;几乎所有订单都与另一个订单相同。视客户而定,必须安装来自特定制造商的组件,特别是对于汽车行业,通常有精确的规格。更重要的是,可以毫无问题地集成控制器。

“在Siemens CNC控制系统中,所有基本功能都可用,因此我们可以立即进行工厂特定的调整。这大大简化了我们的工作,” 布雷切尔说。带有 Simatic 面板的清晰机器控制面板还允许直观的操作,任何接受过基本机械培训的人都可以。

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

对冷成型驱动器进行 “调整”

最新一代的数控控制器 Sinumerik ONE 可确定工件的质量惯性,并根据机器制造商指定的策略,直接从零件程序中通过 “自动伺服调整” 功能自动控制系统。借助此功能,通过智能动态适应不同的工件尺寸,可以实现机床的最佳生产率。

时尚的 Sinumeric One 产品展示,彰显尖端技术与极简美学设计
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

该系统是首批使用 “零件程序中的西门子自动伺服调整” 的项目之一。该功能集成在控制系统中,可确保系统自动适应组件的质量惯性。夹紧要加工的零件后,直接从零件程序中测量潜在的共振频率,即工件开始振动的频率。

在随后的加工过程中,这些干扰频率会被过滤掉,从而提高了精度,并对成型过程中的速度产生了积极影响。Leutwyler 总结道:“每个工件节省十分之一秒的时间听起来并不多,但加起来每年生产一百万个零件。”

完整文章

在这里,您将找到客户杂志《insight 01/2024》的完整用户报告

“调整” 冷成型驱动器-“insight 01/2024”

联系我们的专家团队

对 SINUMERIK 的功能感兴趣吗?联系我们的专家团队