Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
纯色 Siemens 深蓝色背景颜色。

Clinique Saint-Jean 有了新的电心

对于像布鲁塞尔的Clinique Saint-Jean这样的现代医院来说,可靠高效的电力供应就像生命线。除了技术性能外,确保系统的长期可用性也很重要。

安全保护可靠性和可用性

位于布鲁塞尔市中心的 44,215 平方米的倩碧圣让综合大楼需要全面升级其电力供应系统。倩碧圣让的项目工程师伊沃·科尔图拉解释说:“旧装置的历史可以追溯到2004年,不再符合连续性标准。”“有几个电网没有集中概览,更不用说集中管理了。我们需要更多的透明度。”Cegelec、SDM-Projects和西门子联手提供了一种超出所有要求的电源。

智能监控

新系统必须坚固耐用,但也要智能,这不仅仅是一个流行语。西门子为配电系统选择了SIVACON S4配电板和SENTRON 3WA断路器。由于这些组件提供的数据流,现在可以在 Desigo CC 中监控整个配电系统。

数字世界和现实世界

西门子解决方案合作伙伴 SDM-Projects 负责设计、工程和安装。这是使用数字双胞胎实现的,因为首次安装时必须快速、正确地完成。你不能在四周内切断医院的电源,就像出于明显的人员安全原因在开机时无法检测到故障一样。因此,该团队对整个安装进行了虚拟验证,并发现了所有可能的故障。

安装速度快十倍

SDM-Projects 甚至更进一步:经过虚拟验证后,必须将虚拟世界与现实世界相结合,因此真正的开关设备连接到虚拟电源。通过开关的实时运行及其反馈传输到数字双胞胎,结果绝对可以肯定开关设备中也没有错误,后来的更多系统验证证实了这一点。即使是西门子 AmazedSDM 也能做到这一点。

结果令人印象深刻。不仅一切都非常安全,而且安装速度比平时快十倍。由于 SDM-Projects 能够提前调试所有内容,因此在安装过程中无需进行任何调整。一切都兼容,这是一项了不起的成就。

可持续的解决方案——迎接新的挑战

对伊沃·科尔图拉来说,Cegelec、SDM-Projects和Siemens所做的比倩碧圣让的要多,而且速度更快。根据Clinique Saint-Jean的项目工程师的说法,该装置现在是完全可持续的,不久将使他们能够走得更远。

未来,Clinique Saint-Jean还将能够将额外的能源集成到系统中,例如光伏电池板或热电联产,因此它们可以智能地提供能源。如果电网出现故障,诊所将形成自己的能源岛。这将使他们能够从紧急操作转向舒适的紧急操作,从而使他们能够继续为非重要资产提供动力。Clinique Saint-Jean甚至可以通过向电网运营商提供额外电力来确保更高的电网稳定性,或者在电网电力过多时消耗更多电力。这些是智能控制系统的好处。

了解更多 >

开始你的旅程