跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Siemens 解决方案

Mendix on Edge-车间的低代码应用程序

该架构展示了 Mendix on Edge 如何将低代码开发的速度和灵活性直接带到工厂车间。容器化应用程序在现场级别的工业边缘设备上运行,以更低的延迟和完全的离线弹性处理离线数据。

概述

预配置的 OT 连接器无需开发自定义协议即可实现与供应商无关的集成。在管理方面,Industrial Edge Hub和Industrial Edge Management共同处理跨站点的应用程序分发、许可和设备生命周期。结果是从快速原型设计到生产部署的单一路径,内置了企业范围的数据可见性

车间里的低代码应用程序

互联

通过预配置的连接器将不受供应商限制的车间设备连接到 Industrial Edge。

执行

直接在车间执行容器化低代码应用程序,进行分散的实时数据处理。

简化

直接从 Mendix Studio Pro 向 Edge 生态系统上传和管理应用版本,简化开发者之旅。

杠杆

利用 vas 构造块和模板库来构建自定义工业应用程序,无需大量的 IT 知识。

对于大多数制造商而言,在车间部署和维护面向操作员的应用程序意味着要对每条生产线、机器或站点进行定制开发。每个接口的构建成本都很高且难以更新。该架构通过对容器化低代码应用程序、开放的 OT 连接协议以及将应用程序开发与设备级复杂性分开的托管边缘平台进行标准化来消除该问题。

Industrial Edge 设备可连接到任何供应商的设备并运行本地 Mendix 应用程序,用于操作员互动、数据可视化和实时处理。工业信息中心(Industrial Information Hub)提供的语义数据模型可确保在任何应用使用原始PLC标签之前,将其映射到干净、命名一致的数据对象。在管理方面,Industrial Edge Hub和Industrial Edge Management在整个应用生命周期中负责不同的职责。然后,Mendix产品组合将该执行层与本地应用开发、丰富的模块市场和企业数据流连接起来。

结果是一条从 PLC 标签到操作员用户界面的可扩展、可维护的路径,该路径建立在开放标准之上,无需工厂层面的深厚IT专业知识即可在许多站点上重复。

    架构中心——边缘上的 Mendix 详细图片显示了从现场到工厂再到 IT/企业 Mendix 的数据流

    下载详细架构 PDF

    下载详细架构图片

    现场级别:Industrial Edge 作为执行基础

    Industrial Edge 设备直接位于车间,使用预先配置的以太网/IP、Modbus TCP、OPC UA、PROFINET、S7 等连接器连接到可编程控制器、驱动器、机器人和任何其他自动化设备。连接器库消除了传统上会减缓车间应用程序部署速度的大部分集成工作,而且由于它涵盖了任何供应商的设备,因此无需更换硬件即可适合棕地环境。

    一组本地组件在每台设备上运行:

    • Mendix on Edge,它直接在设备上运行一个或多个容器化 Mendix 应用实例,无需依赖云即可实现实时数据处理和操作员交互
    • Industrial Information Hub,它提供统一的语义数据模型,以便在任何应用使用之前,将原始 PLC 标签映射到有意义的、命名一致的数据对象
    • OT 连接器,针对各种工业协议进行了预配置,为自动化设备提供物理和逻辑连接

    工厂级别:应用程序生命周期管理层

    这是处理应用程序分发、版本控制和设备管理的层。两个组件管理着这个边界,它们在整个应用程序生命周期中起着不同的作用。

    Industrial Edge 管理:本地应用存储库和设备管理

    Industrial Edge Management是向现场设备分发Mendix应用程序的现场中心。它接收来自工业边缘中心(Industrial Edge Hub)的许可分配,维护可用Mendix应用版本的本地存储库,并将应用部署推送到工厂车间的工业边缘设备。

    使用 Industrial Edge 管理可以:

    • 将 Mendix on Edge 应用分发到站点上的特定设备或设备组
    • 管理工厂车间所有边缘设备的设备运行状况、连接状态和应用程序版本状态
    • 从 Industrial Edge Hub 接收和申请用于部署 Mendix 应用的许可分配
    • 通过 Industrial Edge 插件与 Mendix Studio Pro 进行协调,以接受开发者发布的新应用版本

    Industrial Edge Management 是工厂车间的操作控制平面。它不开发应用程序,不托管全球市场,也不管理许可采购。对于工厂边界以外的所有事物,Industrial Edge Hub和Mendix平台将承担这些责任。

    Industrial Edge Hub:全球应用存储库和许可管理

    Industrial Edge Hub 在 IT 和企业层面运行。其工作是维护所有站点上可用的Mendix应用程序的全球目录,管理从Industrial Edge Marketplace采购的许可,并将这些许可分配给各个Industrial Edge管理实例。

    使用 Industrial Edge 集线器可以:

    • 维护所有站点上可用的经批准的 Mendix 应用版本的全球存储库
    • 向个别工厂的 Industrial Edge 管理实例分配许可证
    • 提供单一监管点,批准在整个队列中部署应用程序版本

    Hub 不是部署工具。它不会将应用程序直接推送到设备,也不管理设备运行状况或连接。对于工厂和现场级别的所有方面,Industrial Edge 管理都是正确的途径。

    为什么两者一起使用

    实际部署会同时使用两者,因为它们处理的范围不同。以在装配线上推出一款新的 Mendix 应用为例:

    • 开发人员使用来自 Mendix Marketplace 的模块在 Mendix Studio Pro 中构建该应用程序,用于 OT 连接和工业信息中心集成
    • 开发人员通过 Industrial Edge 插件将应用程序发布到工业边缘管理系统,无需离开他们熟悉的集成开发环境 (IDE)
    • Industrial Edge Management 将应用程序分发到工厂车间的目标工业边缘设备
    • 该应用在设备上容器化运行,通过 OT 连接器读取实时 PLC 值,使用来自 Industrial Information Hub 的语义数据模型,并实时显示面向操作员的信息
    • 车间数据流向云端的 Mendix 平台,使其可用于企业报告和跨站点分析

    如果没有 Industrial Edge 管理,就没有向设备分发应用程序版本的受控路径。如果没有 Industrial Edge Hub,就无法对跨多个站点的许可和批准的应用目录进行集中管理。

    IT 和企业层面:Mendix 产品组合

    一旦应用程序运行且数据流动,Mendix产品组合将现场执行与更广泛的企业联系起来:

    • Mendix 平台:在云端运行 Mendix 应用程序,接收来自工业边缘设备流出的车间数据,实现企业级可见性和分析
    • Mendix Marketplace:为 IT 连接、机器学习套件和工业信息中心集成提供模块,开发者在应用开发期间在 Mendix Studio Pro 中使用这些模块
    • 带有 Industrial Edge 插件的 Mendix Studio Pro:用于在 Edge 应用程序上构建 Mendix、对其进行版本控制以及将其直接发布到边缘生态系统的主要开发环境

    整个堆栈的生命周期管理

    Industrial Edge 管理和 Industrial Edge 中心共同为 OT 和 IT 团队提供了共享的运营模式。OT 团队保留对设备运行状况和现场分配的控制权。IT 团队保留对许可管理和全球应用程序目录管理的控制权。应用程序更新无需开发人员现场干预即可推送到设备,新的应用程序版本通过受控路径从 Studio Pro 到 Hub 再到管理层再到设备。

    价值观与福利

    组件