Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
测试的创新和可持续性

以数字效率创新测试台

使用灵活和可持续的解决方案优化测试流程。借助西门子技术,Aliauto将测试台转变为智能系统,能够降低能耗并确保完全安全的卓越性能。

测试的未来:功耗和节能

测试的未来:功耗和节能

在液压元件领域,主要挑战是在高测试功率与运营可持续性之间取得平衡。 Aliauto 意大利的应对措施是将其测试台升级为数字和 “绿色” 模型。目标是提高性能,同时大幅减少能源影响,确保通过尖端技术实现简单管理 哈哈哈 接口和可扩展、面向未来的架构。

切实的成果和技术创新

展示供应链碳足迹、含各类图标与数据点的图表。

降低能耗

采用带有公共直流总线的 SINAMICS S120 变频器可以进行能量回收,从而将实际消耗降低到装机功率的十分之一。

展示供应链碳足迹的图表,配有代表可验证结果的图标。

确保电网清洁

得益于主动线路电源,该系统消除了谐波和无功能,从而保护了客户的电气基础设施。

代表供应链碳足迹采集与数据主权的图标。

实现面向未来的接口

基于 Web 的 HMI 简化了监控,使系统做好了应对数字化挑战的准备。

Aliauto:电源、控制和运行连续性

Aliauto - image 2

利用传动系统最大限度地提高效率

这种合作促成了Power Trade的创建,这是一款专属的四轮驱动变速箱。的整合 SINAMICS S120 驱动器和 1PH8 电机允许以空前的效率实现高达 600 kW 的功率管理。这种灵活的架构可以适应各种测试需求,同时保持对液压和机械部件动态的完全控制。

使用 SIMATIC 进行集成保护和控制

安全性和可靠性是该解决方案的基本支柱。通过使用 SIMATIC S7-1500 控制器和 SENTRON 电气保护系统,Aliauto确保最高质量标准。这项先进的技术可保护数据和过程完整性,加快工程速度,并通过集成的数字平台简化远程诊断维护。

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

迈向可持续测试文化

除了技术优势外,Siemens和Aliauto之间的合作还促进了工业测试的新愿景。可视化实时数据和优化能量流的能力不仅可以降低成本,还可以积极支持客户的可持续发展目标。Aliauto 与 Siemens Italy 合作,为同时更强大、更智能、更环保的测试台设定了新的标准。

与西门子的合作催生了Power Trade:一款独一无二的创新四轮驱动变速箱。它是有史以来规模最大、最强大的系统之一,西门子在其成功中发挥了至关重要的作用。
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

开启您的旅程